大家好、
我正在 使用 CC2530上的 IAR 10和 ZStack 3.0.2进行编程。 示例项目中。 我创建了一个用户群集和命令(收到 cmd Server)。
设置协调器和终端设备之间的连接后、 终端设备可以发送群集("ZCL_CLUSTER_LOW_ON_OFF"和命令"CMD_TOGG")并成功地由协调器接收。 但是,协调器无法接收到我的群集(命令)(即使没有触发协调器上的通信消息)。 但是、"zcl-SendCmd"在终端设备上返回"z_sucess"。
是否有人遇到过类似的问题,以及如何解决?
提前感谢您的帮助。
Wei