This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
今天、我订购了 CC2530器件、在我的项目中用作开关遥控器、它还将与第三方器件(EFR32MG12芯片实验室协调员)一起加入我的 ZigBee 网络。
我可以在这里为 CC2530器件提供任何用于开关(按钮)操作的预定义代码(示例代码)。
我想知道 IDE 中是否有任何代码 可用于使用适用于 CC2530器件的 ZigBee 3.0进行开关按钮操作?
请告诉我、谢谢您。
尊敬的 Ryan、
感谢您提供即时 回复和 信息。
如上所述、我使用第三方器件作为协调器 EFR32MG12。
我将 CC2530或 CC2531添加 到由协调器(EFR32MG12)创建的 ZigBee 网络中。
我如何从协调器接收 ZCL 命令或向正在 使用或正在使用另一个 IDE 的协调器或路由器发送开/关命令。
如何使用 ZCL 命令通过协调器(EFR32MG12)将此 CC2530 (交换机)添加到 ZigBee 网络中?
请告诉我、谢谢您。
此致
SRI
您好、Sri、
请参阅 "Documents"文件夹中的"Z-Stack 3.0 Developer's Guide"和"Sample Application User's Guide"。 我建议您从 CC2530 ZC 开始、了解默认示例的工作原理。 您还可以使用监听器器件并使用数据包监听器2或 Ubiqua 软件查看无线数据包。 您可以参考几篇类似的 E2E 帖子。
此致、
Ryan
尊敬的:
感谢您提供相关信息。 如您所述、我下载了 Z-Stack 3.0.2、并将采样开关和采样光导入了 IAR 10.20.1版本 EW。
稍后、通过使用 CC 调试器、我将固件分别下载并调试到我的 CC2530 (光协调器)和 CC2530 (开关端器件)器件中。 我的 CC2530开关和光源器件都没有显示屏。
我下载了智能 RF7 闪存编程器 、 以便在按下开关器件中的按钮时检查协调器和终端设备之间的 OTA 和数据包监听器。
但我首先不了解如何使用 ZCL 命令在器件之间创建网络。
请告诉我如何使用开/关按钮的 ZCL 命令和切换 LED (创建、绑定和发送)在该协调器和终端设备之间形成网状网络。
感谢你的帮助。
尊敬的 Yk:
感谢您提供相关信息。
是否有任何示例说明如何 通过修改 zcl_samplesw.c 文件来手动调用 bdb_StartCommissioning? 用于不使用 SMARTRF05EBK 的 CC2530或 CC2531的按钮和 LED 操作。
我曾看到过以下 E2E 帖子:
但我不理解如何手动执行它。 请帮助并告诉我、谢谢您。
我假设您可以在 zclSampleSw_Init 结束时调用 bdb_StartCommissing。 如果您的 EVB 上有按钮、则可以在 zclSampleSw_HandleKeys 中调用 bdb_StartCommissing、该操作将在按下按钮时触发。
尊敬的:
在 CC2531器件中、我有2个按钮 S1和 S2。
我能否使用 该 S1和 S2中的任何一个按钮、我是否可以将它们用于我的操作。 我现在能否将它们用于该测试。 或者我是否需要使用任何外部按钮?
请告诉我、 谢谢您
如果您正确配置这些按钮的 GPI、我认为使用它们没有问题。
尊敬的:
在光协调 器器件中、我调用了:
"bDB_StartCommissioning (BDB_TUSITING_MODE_NWK_formation); in zclSampleLight_Init();
在开关终端设备中、我调用了:
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);in zclSampleSw_Init();
在两个开关和灯中、我都为手键调用了以下函数。
静态空 zclSample_HandleKeys (字节移位、字节键)
{
IF (键和 HAL_KEY_SW_2)
{
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_BLINK);//闪烁硬件 LED
}
IF (键和 HAL_KEY_SW_1)
{
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED
}
}
我没有机会使用任何用于按钮的硬件引脚、我只使用了默认 值、而对于 LED、我还添加了任何称为 LED2_BV 的 LED。
但它不起作用、我在两个器件中都看不到任何响应。
请告诉我发生了什么错误。 谢谢你
尊敬的:
在 hal_board_cfg.h 中可以看到我的按钮
在开关器件中不按任何按钮、在轻量器件中进行调试后、我可以看到 LED 闪烁自动打开/关闭。 请帮助解决此问题。 谢谢你。
(我在事故中按下了您之前的消息"TI 认为已解决")
如果您有 CC 调试器和 CC2531EMK、请使用 IAR 调试器设置断点并暂停您的程序操作以查看调用堆栈。 如果器件是 ZC、闪烁仅持续三分钟、则这可能是网络加入过程。 否则 、您的代码可能卡在 HAL 断言中。
此致、
Ryan
您应该修改 hal_key.c 以使用 S1和 S2。
尊敬的:
感谢您提供相关信息。
正如您提到的、我在 hal_key.c 中进行了更改
根据 CC2531原理图:
S1按钮为 P1_2
S2按钮为 P1_3
正如我在 hal_board_cfg.h 中的按钮中提到的、
#define ACTIVE_LOW!
#define ACTIVE_HIGH!! /*双重否定强制结果为'1'*/
/* S1 */
#define PUSH1_BV BV (2)
#define PUSH1_SBIT P1_2
#IF 定义(HAL_Board_CC2530EB_REV17)
#define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH
定义了#Elif (HAL_Board_CC2530EB_REV13)
#define PUSH1_POLARITY ACTIVE_LOW
其他
#ERROR 未知电路板标识符
#endif
/* S2 */
#define PUSH2_BV BV (3)
#define PUSH2_SBIT P1_3
#define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH
稍后、
现在、我进行了更改、正如您在 hal_key.c 文件中提到的、如下所示。
/* SW_6位于 P1.2 *
#define HAL_KEY_SW_6_PORT P1
#define HAL_KEY_SW_6_BIT BV (2)
#define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL
#define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR
/*边沿中断*/
#define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (2)
#define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE
/* SW_6中断*/
#define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
#define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV (5)/*所有 Port_0的掩码位*/
#define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
#define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV (2)/* P0IEN - P0.1启用/禁用位*
#define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG //源中断标志*
我没有在 P1.3上使用过// Joy Stick 移动我的按钮 s2 P1.3。 因为我在其他一些 E2E 帖子中阅读了您的答案、 因为 Joystick 使用 P2.0和 ADC 读数、因此不适合更改。
我克隆 SW6 P1.2并针对 P1.3 -s2按钮进行了修订。
/* SW_6位于 P1.3中*/
#define HAL_KEY_SW_6_PORT P1
#define HAL_KEY_SW_6_BIT BV (3)
#define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL
#define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR
/*边沿中断*/
#define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (3)
#define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE
/* SW_6中断*/
#define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
#define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV (5)/*所有 Port_0的掩码位*/
#define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
#define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV (3)/* P0IEN - P0.1启用/禁用位*
#define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG //源中断标志*
但它仍然不起作用、请帮我、谢谢您。
要将 P1.2用作 GPI 来触发按钮中断、您无法正确配置寄存器。 您应该修改 P1.2的以下寄存器。 您可以参考 CC253x 用户指南 了解正确的寄存器设置。
/* edge interrupt */ #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE /* SW_6 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV(2) /* P1IEN - P1.2 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */
尊敬的 YK,
非常感谢您的帮助。
正如我对 按钮 S1 - P1.2所做的那样、 我对按钮 S2 -P1.3也做了同样的操作。
但对于按钮 P1.3、我收到了警告、表示宏的重新定义不兼容。
我是否需要考虑该警告? 还是可以忽略它。
请告诉我。 谢谢你。
这是明显的警告。 您已定义 HAL_KEY_SW_6_BIT 和 HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT 两次。 我不是说讲座、但这在 C 编程中非常基础。
尊敬的:
正如我提到的, 我在 zclSampleSw_Init()中添加了 bdb_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);
我使用 S1和 S2作为开关 P1.2和 P1.3。
根据以下宏 、我在 zclSampleSw.c 中使用了它们
#define HAL_KEY_SW_6 0x20 //按钮 S1 (如果可用)
#define HAL_KEY_SW_7 0x40 //按钮 S2 (如果可用)
我在 zclSampleSw.c 文件的函数中使用了它们。
静态空 zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)
{
IF (键和 HAL_KEY_SW_7)
{
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_BLINK);//闪烁硬件 LED
}
IF (键和 HAL_KEY_SW_6)
{
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED
}
}
稍后、我按照您提到的如下代码对 hal_key.c 进行了更改。 我甚至还尝试通过设置断点来查找问题、但 我 不理解问题。
我在 hal_key.c 中进行了更改、如上所述。 但我不明白为什么它不起作用。
请帮我、谢谢。
#include "hal_mcu.h" #include "hal_defs.h" #include "hal_types.h" #include "hal_board.h" #include "hal_drivers.h" #include "hal_adc.h" #include "hal_key.h" #include "osal.h" #if (defined HAL_KEY) && (HAL_KEY == TRUE) /************************************************************************************************** * MACROS **************************************************************************************************/ /************************************************************************************************** * CONSTANTS **************************************************************************************************/ #define HAL_KEY_RISING_EDGE 0 #define HAL_KEY_FALLING_EDGE 1 #define HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE 25 /* CPU port interrupt */ #define HAL_KEY_CPU_PORT_0_IF P0IF #define HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF P0IF #define HAL_KEY_CPU_PORT_2_IF P2IF /* SW_6 is at P0.1 */ #define HAL_KEY_SW_6_PORT P1 #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV(2) #define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL #define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR /* edge interrupt */ #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE /* SW_6 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV(2) /* P0IEN - P0.1 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */ /* SW_2 is at P1.3 */ #define HAL_KEY_SW_7_PORT P1 #define HAL_KEY_SW_7_BIT BV(3) #define HAL_KEY_SW_7_SEL P1SEL #define HAL_KEY_SW_7_DIR P1DIR /* edge interrupt */ #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_7_EDGE HAL_KEY_RISING_EDGE /* SW_6 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_7_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_7_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT BV(3) /* P0IEN - P0.1 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */ /* Joy stick move at P2.0 */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_PORT P2 #define HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT BV(0) #define HAL_KEY_JOY_MOVE_SEL P2SEL #define HAL_KEY_JOY_MOVE_DIR P2DIR /* edge interrupt */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_EDGEBIT BV(3) #define HAL_KEY_JOY_MOVE_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE /* Joy move interrupts */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_IENBIT BV(1) /* Mask bit for all of Port_2 */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_ICTL P2IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_ICTLBIT BV(0) /* P2IENL - P2.0<->P2.3 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG P2IFG /* Interrupt flag at source */ #define HAL_KEY_JOY_CHN HAL_ADC_CHANNEL_6 /************************************************************************************************** * TYPEDEFS **************************************************************************************************/ /************************************************************************************************** * GLOBAL VARIABLES **************************************************************************************************/ static uint8 halKeySavedKeys; /* used to store previous key state in polling mode */ static halKeyCBack_t pHalKeyProcessFunction; static uint8 HalKeyConfigured; bool Hal_KeyIntEnable; /* interrupt enable/disable flag */ /************************************************************************************************** * FUNCTIONS - Local **************************************************************************************************/ void halProcessKeyInterrupt(void); uint8 halGetJoyKeyInput(void); /************************************************************************************************** * FUNCTIONS - API **************************************************************************************************/ /************************************************************************************************** * @fn HalKeyInit * * @brief Initilize Key Service * * @param none * * @return None **************************************************************************************************/ void HalKeyInit( void ) { /* Initialize previous key to 0 */ halKeySavedKeys = 0; HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Set pin function to GPIO */ HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); #if ! defined ENABLE_LED4_DISABLE_S1 HAL_KEY_SW_6_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Set pin direction to Input */ #endif #if ! defined ENABLE_LED4_DISABLE_S1 HAL_KEY_SW_7_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Set pin direction to Input */ #endif HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT ); /* Set pin function to GPIO */ HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT ); /* Set pin direction to Input */ /* Initialize callback function */ pHalKeyProcessFunction = NULL; /* Start with key is not configured */ HalKeyConfigured = FALSE; } /************************************************************************************************** * @fn HalKeyConfig * * @brief Configure the Key serivce * * @param interruptEnable - TRUE/FALSE, enable/disable interrupt * cback - pointer to the CallBack function * * @return None **************************************************************************************************/ void HalKeyConfig (bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback) { /* Enable/Disable Interrupt or */ Hal_KeyIntEnable = interruptEnable; /* Register the callback fucntion */ pHalKeyProcessFunction = cback; /* Determine if interrupt is enable or not */ if (Hal_KeyIntEnable) { /* Rising/Falling edge configuratinn */ PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT); /* Clear the edge bit */ /* For falling edge, the bit must be set. */ #if (HAL_KEY_SW_6_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE) PICTL |= HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT; #endif /* Interrupt configuration: * - Enable interrupt generation at the port * - Enable CPU interrupt * - Clear any pending interrupt */ HAL_KEY_SW_6_ICTL |= HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT; HAL_KEY_SW_6_IEN |= HAL_KEY_SW_6_IENBIT; HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Rising/Falling edge configuratinn */ PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT); /* Clear the edge bit */ /* For falling edge, the bit must be set. */ #if (HAL_KEY_SW_7_EDGE == HAL_KEY_RISING_EDGE) PICTL |= HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT; #endif /* Interrupt configuration: * - Enable interrupt generation at the port * - Enable CPU interrupt * - Clear any pending interrupt */ HAL_KEY_SW_7_ICTL |= HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT; HAL_KEY_SW_7_IEN |= HAL_KEY_SW_7_IENBIT; HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);; /* Do this only after the hal_key is configured - to work with sleep stuff */ if (HalKeyConfigured == TRUE) { osal_stop_timerEx(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); /* Cancel polling if active */ } } else /* Interrupts NOT enabled */ { HAL_KEY_SW_6_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */ HAL_KEY_SW_6_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_6_IENBIT); /* Clear interrupt enable bit */ HAL_KEY_SW_7_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */ HAL_KEY_SW_7_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_7_IENBIT); /* Clear interrupt enable bit */ osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); } /* Key now is configured */ HalKeyConfigured = TRUE; } /************************************************************************************************** * @fn HalKeyRead * * @brief Read the current value of a key * * @param None * * @return keys - current keys status **************************************************************************************************/ uint8 HalKeyRead ( void ) { uint8 keys = 0; if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { keys |= HAL_KEY_SW_6; } if (HAL_PUSH_BUTTON2()) { keys |= HAL_KEY_SW_7; } if ((HAL_KEY_SW_6_PORT & HAL_KEY_SW_6_BIT)) /* Key is active low */ { keys |= halGetJoyKeyInput(); } if ((HAL_KEY_SW_7_PORT & HAL_KEY_SW_7_BIT)) /* Key is active low */ { keys |= halGetJoyKeyInput(); } return keys; } /************************************************************************************************** * @fn HalKeyPoll * * @brief Called by hal_driver to poll the keys * * @param None * * @return None **************************************************************************************************/ void HalKeyPoll (void) { uint8 keys = 0; if ((HAL_KEY_SW_6_PORT & HAL_KEY_SW_6_BIT)) /* Key is active Low */ { keys = halGetJoyKeyInput(); } if ((HAL_KEY_SW_7_PORT & HAL_KEY_SW_7_BIT)) /* Key is active High */ { keys = halGetJoyKeyInput(); } /* If interrupts are not enabled, previous key status and current key status * are compared to find out if a key has changed status. */ if (!Hal_KeyIntEnable) { if (keys == halKeySavedKeys) { /* Exit - since no keys have changed */ return; } /* Store the current keys for comparation next time */ halKeySavedKeys = keys; } else { /* Key interrupt handled here */ } if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { keys |= HAL_KEY_SW_6; } if (HAL_PUSH_BUTTON2()) { keys |= HAL_KEY_SW_7; } /* Invoke Callback if new keys were depressed */ if (pHalKeyProcessFunction #ifdef HAL_LEGACY_KEYS && keys //in legacy modes, only report key presses and do not report when a key is released #endif ) { (pHalKeyProcessFunction) (keys, HAL_KEY_STATE_NORMAL); } } /************************************************************************************************** * @fn halGetJoyKeyInput * * @brief Map the ADC value to its corresponding key. * * @param None * * @return keys - current joy key status **************************************************************************************************/ uint8 halGetJoyKeyInput(void) { /* The joystick control is encoded as an analog voltage. * Read the JOY_LEVEL analog value and map it to joy movement. */ uint8 ksave0 = 0; uint8 ksave1; /* Keep on reading the ADC until two consecutive key decisions are the same. */ do { ksave1 = ksave0; /* save previouse key reading */ if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { ksave0 |= HAL_KEY_SW_6; } else if(HAL_PUSH_BUTTON2()) { ksave0 |= HAL_KEY_SW_7; } } while (ksave0 != ksave1); return ksave0; } /************************************************************************************************** * @fn halProcessKeyInterrupt * * @brief Checks to see if it's a valid key interrupt, saves interrupt driven key states for * processing by HalKeyRead(), and debounces keys by scheduling HalKeyRead() 25ms later. * * @param * * @return **************************************************************************************************/ void halProcessKeyInterrupt (void) { bool valid=FALSE; if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT) /* Interrupt Flag has been set */ { HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Clear Interrupt Flag */ valid = TRUE; } if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT) /* Interrupt Flag has been set */ { HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Clear Interrupt Flag */ valid = TRUE; } if (HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG & HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT) /* Interrupt Flag has been set */ { HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG = ~(HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT); /* Clear Interrupt Flag */ valid = TRUE; } if (valid) { osal_start_timerEx (Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT, HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE); } } /************************************************************************************************** * @fn HalKeyEnterSleep * * @brief - Get called to enter sleep mode * * @param * * @return **************************************************************************************************/ void HalKeyEnterSleep ( void ) { } /************************************************************************************************** * @fn HalKeyExitSleep * * @brief - Get called when sleep is over * * @param * * @return - return saved keys **************************************************************************************************/ uint8 HalKeyExitSleep ( void ) { /* Wake up and read keys */ return ( HalKeyRead () ); } /*************************************************************************************************** * INTERRUPT SERVICE ROUTINE ***************************************************************************************************/ /************************************************************************************************** * @fn halKeyPort0Isr * * @brief Port0 ISR * * @param * * @return **************************************************************************************************/ HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort1Isr, P0INT_VECTOR ) { HAL_ENTER_ISR(); if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT) { halProcessKeyInterrupt(); } if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT) { halProcessKeyInterrupt(); } /* Clear the CPU interrupt flag for Port_0 PxIFG has to be cleared before PxIF */ HAL_KEY_SW_6_PXIFG = 0; HAL_KEY_SW_7_PXIFG = 0; HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0; CLEAR_SLEEP_MODE(); HAL_EXIT_ISR(); } /************************************************************************************************** * @fn halKeyPort2Isr * * @brief Port2 ISR * * @param * * @return **************************************************************************************************/ HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort2Isr, P2INT_VECTOR ) { HAL_ENTER_ISR(); if (HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG & HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT) { halProcessKeyInterrupt(); } /* Clear the CPU interrupt flag for Port_2 PxIFG has to be cleared before PxIF Notes: P2_1 and P2_2 are debug lines. */ HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG = 0; HAL_KEY_CPU_PORT_2_IF = 0; CLEAR_SLEEP_MODE(); HAL_EXIT_ISR(); } #else void HalKeyInit(void){} void HalKeyConfig(bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback){} uint8 HalKeyRead(void){ return 0;} void HalKeyPoll(void){} #endif /* HAL_KEY */
您在调试过程中发现了什么? 代码是否经过 zclSampleSw_Init 和 HalKeyInit/HalKeyConfig? 您是否正在使用 CC530或 CC2531、是否在 IAR 中选择了正确的型号?
此致、
Ryan
您是否尝试在“HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr,P1INT_vector)”中设置断点,并在按下 Button 时检查它是否成功?
大家好,我在定制板上添加2个按钮时遇到了类似的问题,我发现我的主要问题是在 HalKeyPoll()函数下。
我已经使用 HAL_PUSH_Button1 (HAL_KEY_SW_6 - 0x20)和 HAL_PUSH_Button2 (HAL_KEY_SW_7 -0x40)。 当我设置断点时,我观察到两个按钮同时到达 ,之后键值为0x60。 发生这种情况时、我的器件会同时打开或关闭两个 LED 和 PINT 相关的 OnOff 电路。 我的n´t 无法看到 HAL_push_Button1或 HAL_push_ Button2之间的差异。
注意:中断的第一个步骤运行良好、我可以使用 HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT 或 HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT 上的断点来查看中断。 当按下 S1或 S2时!
是否确定在按下 S1或 S2时触发了“HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)”?
尊敬的:
感谢您提供相关信息。
是的,正如您提到的那样,我通过 在 “HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr,P1INT_vector)”中设置断点进行了检查。
按下按钮或运行时按下下一条语句时、我无法到达断点。
我看到我的代码在 osal_run_system()处是结构;
请告诉我如何解决 此问题。 谢谢你。
您是否在项目的"定义的符号"中定义了 ISR_KEYINTERRUPT?
尊敬的:
我了解您的项目中的"定义的符号"是什么意思?
在 zcsampleSw.c 中、我创建了
静态空 zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)
{
IF (键和 HAL_KEY_SW_7)
{
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_BLINK);//闪烁硬件 LED
}
IF (键和 HAL_KEY_SW_6)
{
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED
}
}
我在 zcsamplesw.c 中添加了所有相关的 include 文件
定义符号意味着什么? 我在 zcsampleSW 中定义。 C 还是 ZMAIN.C?
请告诉我。
您可以参阅我的屏幕截图。
尊敬的:
感谢屏幕截图、但我 在我定义的符号中有选项 ISR_KEYINTERRUPT:(每行一行)。
我可以做到 以下几点:
SECURE=1
TC_LINKKEY_JOIN
NV_INIT
NV_RESTORE
xPOWER_Saving
NWK_AUTO_POLL
xZTOOL_P1
XMT_TASK
XMT_APP_FUNC
XMT_SYS_FUNC
XMT_ZDO_FUNC
XMT_ZDO_MGMT
XMT_APP_CNF_FUNC
LCD_supported=调试
组播启用=假
ZCL_READ
ZCL_discover
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
ZCL_Identify
ZCL_ON_OFF
ZCL_GROUP。
但我的示例开关项目中的 I DINT 有 IAR_KEYINTERRUPT。 请告诉我、谢谢您。
您必须将 ISR_KEYINTERRUPT (不是 IAR_KEYINTERRUPT)添加到项目的"已定义符号"中、以使关键中断起作用。
尊敬的 YK,
在我想我需要从 已定义符号的可用对话框中添加 IAR_KEYINTERRUPT 之前。 但现在我手动添加了它。
现在,在 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)上放置断点后, 在添加 IAR_KEYINTERRUPT 后按 run (F5)时,我可以看到断点命中
但 当我按下 Device 中的按钮 S1或 S2时,它不会达到 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)。
请告诉我、谢谢 您。
这意味着您没有为 hal_key.c 中的 S1和 S2按钮正确设置寄存器
黄´ll 先生,我打开一个新的论坛帖子。 防止我和 Sri Naga 怀疑之间的混淆!
您好,Sri 先生,正如 Y.K 先生告诉您的,我是说您没有完成密钥配置,包括密钥初始化和密钥配置。 您能在下面的 key.c 文件中看到我的密钥配置了什么。 在本例中、我使用了 P0.1和 P0.4。
注意:在我的情况 下,对于 HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT 以及 HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT 的每个通信器行,在 HAL_ISR_Function (halKeyPort1Isr、P0INT_vector)中都有断点命中。
/* SW_6 settings at P0.4 */ //- Definitions #define HAL_KEY_SW_6_ENABLE #define HAL_KEY_SW_6_PORT P0 #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV(4) #define HAL_KEY_SW_6_SEL P0SEL #define HAL_KEY_SW_6_DIR P0DIR #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV(0) #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_RISING_EDGE /* SW_6 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV(5) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P0IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV(4) /* P0IEN - P0.4 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P0IFG /* Interrupt flag at source */ /* SW_7 settings at P0.1 */ // - Definitions #define HAL_KEY_SW_7_ENABLE #define HAL_KEY_SW_7_PORT P0 #define HAL_KEY_SW_7_BIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_7_SEL P0SEL #define HAL_KEY_SW_7_DIR P0DIR #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT BV(0) #define HAL_KEY_SW_7_EDGE HAL_KEY_RISING_EDGE /* SW_7 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_7_IEN IEN1 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT BV(5) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_7_ICTL P0IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT BV(1) /* P0IEN - P0.1 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG P0IFG /* Interrupt flag at source */ /************************************************************************************************** * @fn HalKeyInit * * @brief Initilize Key Service * * @param none * * @return None **************************************************************************************************/ void HalKeyInit( void ) { /* Initialize previous key to 0 */ halKeySavedKeys = 0; HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Set pin function to GPIO */ HAL_KEY_SW_6_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Set pin direction to Input */ HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Set pin function to GPIO */ HAL_KEY_SW_7_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Set pin direction to Input */ /* Initialize callback function */ pHalKeyProcessFunction = NULL; /* Start with key is not configured */ HalKeyConfigured = FALSE; } /************************************************************************************************** * @fn HalKeyConfig * * @brief Configure the Key serivce * * @param interruptEnable - TRUE/FALSE, enable/disable interrupt * cback - pointer to the CallBack function * * @return None **************************************************************************************************/ void HalKeyConfig (bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback) { /* Enable/Disable Interrupt or */ Hal_KeyIntEnable = interruptEnable; /* Register the callback fucntion */ pHalKeyProcessFunction = cback; /* Determine if interrupt is enable or not */ if (Hal_KeyIntEnable) { /* Rising/Falling edge configuratinn */ PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT); /* Clear the edge bit */ /* For falling edge, the bit must be set. */ #if (HAL_KEY_SW_6_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE) PICTL |= HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT; #endif /* Interrupt configuration: * - Enable interrupt generation at the port * - Enable CPU interrupt * - Clear any pending interrupt */ HAL_KEY_SW_6_ICTL |= HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT; HAL_KEY_SW_6_IEN |= HAL_KEY_SW_6_IENBIT; HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Rising/Falling edge configuratinn */ PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT); /* Clear the edge bit */ /* For falling edge, the bit must be set. */ #if (HAL_KEY_SW_7_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE) PICTL |= HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT; #endif HAL_KEY_SW_7_ICTL |= HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT; HAL_KEY_SW_7_IEN |= HAL_KEY_SW_7_IENBIT; HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Rising/Falling edge configuratinn */ /* Interrupt configuration: * - Enable interrupt generation at the port * - Enable CPU interrupt * - Clear any pending interrupt */ /* Do this only after the hal_key is configured - to work with sleep stuff */ if (HalKeyConfigured == TRUE) { osal_stop_timerEx(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); /* Cancel polling if active */ } } else /* Interrupts NOT enabled */ { HAL_KEY_SW_6_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */ HAL_KEY_SW_6_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_6_IENBIT); /* Clear interrupt enable bit */ HAL_KEY_SW_7_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */ HAL_KEY_SW_7_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_7_IENBIT); /* Clear interrupt enable bit */ osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); } /* Key now is configured */ HalKeyConfigured = TRUE; }
尊敬的 Alexander Argollo:
非常感谢您的友好帮助。
尊敬的:
我想我根据您上面的参考文献、使用正确的寄存器设置了开关6p1.2。
* SW_6位于 P1.2 */
#define HAL_KEY_SW_6_PORT P1
#define HAL_KEY_SW_6_BIT BV (2)
#define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL
#define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR
/*边沿中断*/
#define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (2)
#define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE
/* SW_6中断*/
#define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
#define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV (4)/*所有 Port_1的掩码位*/
#define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
#define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV (2)/* P0IEN - P1.2启用/禁用位*
#define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG //源中断标志*
/* SW_7位于 P1.3中*/
#define HAL_KEY_SW_7_PORT P1
#define HAL_KEY_SW_7_BIT BV (3)
#define HAL_KEY_SW_7_SEL P1SEL
#define HAL_KEY_SW_7_DIR P1DIR
/*边沿中断*/
#define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT BV (2)
#define HAL_KEY_SW_7_EDGE HAL_KEY_RISE_EDGE
/* SW_7中断*/
#define HAL_KEY_SW_7_IEN IEN2 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
#define HAL_KEY_SW_7_IENBIT BV (4)/*所有 Port_1的掩码位*/
#define HAL_KEY_SW_7_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
#define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT BV (3)/* P0IEN - P1.3启用/禁用位*
#define HAL_KEY_SW_7_PXIFG P1IFG //源中断标志*
但 s1和 s2没有响应。 s1和 s2寄存器配置中或其他位置中的问题。
请告诉我、谢谢您。
尊敬的:
在下面您可以看到我 的“HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr,P1INT_vector)”;
HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)
{
HAL_ENTER_ISR ();
IF (HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT)
{
halProcessKeyInterrupt();
}
IF (HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT)
{
halProcessKeyInterrupt();
}
/*
清除 Port_0的 CPU 中断标志
PxIFG 必须在 PxIF 前被清零
*
HAL_KEY_SW_6_PXIFG;
HAL_KEY_SW_7_PXIFG;
HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF;
CLEAR_SLEEP_MODE();
HAL_EXIT_ISR();
}
void halProcessKeyInterrupt (空)
{
bool 有效=false;
如果(HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT)/*中断标志已设置
{
HAL_KEY_SW_6_PXIFG =~μ A (HAL_KEY_SW_6_BIT);//清除中断标志*
有效=真;
}
如果(HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT)/*中断标志已设置
{
HAL_KEY_SW_7_PXIFG =~μ A (HAL_KEY_SW_7_BIT);//清除中断标志*
有效=真;
}
如果(有效)
{
OSAL_START_TIMEREx (HAL_TaskID、HAL_KEY_EVENT、HAL_KEY_debounce_value);
}
}
很高兴让我知道我出错了、谢谢您。
SRI 先生、您能否将其视为 hal_board_cfg.h 配置的参考(根据 P0端口)。 请根据您使用的 P1.2和 P1.3检查您的配置!
/* S1 */ #define PUSH1_BV BV(4) #define PUSH1_SBIT P0_4 #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH /* S2 */ #define PUSH2_BV BV(1) #define PUSH2_SBIT P0_1 #define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH
尊敬的 Alexander Argollo:
感谢您的回复和 帮助。
是的、但我也以相同的方式执行了。
* S1 */ p1.2
#define PUSH1_BV BV (2)
#define PUSH1_SBIT P1_2
#IF 定义(HAL_Board_CC2530EB_REV17)
#define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH
定义了#Elif (HAL_Board_CC2530EB_REV13)
#define PUSH1_POLARITY ACTIVE_LOW
其他
#ERROR 未知电路板标识符
#endif
/* S2 * / P1.3
#define PUSH2_BV BV (3)
#define PUSH2_SBIT P1_3
#define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH
斯里先生,
您是否可以观察到在 预定义符号 HAL_Board_CC2530EB_REV17之间使用 S1 / PUSH1_POLARITY。 如果 您未在编译器选项符号中使用它、请取出(#define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH)并按照 您在 S2中定义的方式执行操作、或者如果您使用时包含内部的所有这些行。
* S1 */ p1.2 #define PUSH1_BV BV(2) #define PUSH1_SBIT P1_2 #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH /* S2 */ P1.3 #define PUSH2_BV BV(3) #define PUSH2_SBIT P1_3 #define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH
尊敬的 Alexander Argollo:
是的,当 我按下按钮 S1 和 S2时,即使我的 s1或 s2没有到达断点 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector),我也会删除该宏。
始终感谢您 提供的友好帮助和信息。
对于 SW6 (P1.2)、我在 hal_key.c 中使用以下代码
#define HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF P1IF /* SW_6 is at P1.2 */ #define HAL_KEY_SW_6_PORT P1 #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV(2) #define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL #define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR /* edge interrupt */ #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE /* SW_6 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV(2) /* P1IEN - P1.2 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */ HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort1Isr, P1INT_VECTOR ) { HAL_ENTER_ISR(); if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT) { halProcessKeyInterrupt(); } /* Clear the CPU interrupt flag for Port_0 PxIFG has to be cleared before PxIF */ HAL_KEY_SW_6_PXIFG = 0; HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0; CLEAR_SLEEP_MODE(); HAL_EXIT_ISR(); }
我还将 hal_board_cfg.h 中 P1.2的以下代码修改为 HAL_push_Button1
#define PUSH1_BV BV(2) #define PUSH1_SBIT P1_2
通过按 CC2531 USB 软件狗中的 S1来触发 zclSampleSw_HandleKeys 没有问题。
SRI、
正如 Y.K 先生所说、您需要在代码中更改 以下行中的 SW6/P1.2设置:
发件人:
#define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (2)
#define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
至:
#define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (1)
#define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN2 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
我相信、之后您将很好地触发以下行 (HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT)。
请告诉我们您的进度!
尊敬的 YK,
感谢您提供的信息和帮助。
是的,我按照 与您相同的方式设置寄存器和 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)。
我使用 您和 Alexander 在此处提供的参考信息更改了 p1.2和 p1.3在 hal_board_cfg.h 中的配置。
但是、当我按下 S1或 S2时、仍然无法触发 zclsampleSw_Handlekeys。
在下面、您可以看到 我的静态 void zclSampleSw_HandleKeys 函数。
静态空 zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)
{
IF (键和 HAL_KEY_SW_7)
{
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_TOGGLE);//闪烁硬件 LED
}
IF (键和 HAL_KEY_SW_6)
{
HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED
}
}
在 void zclSampleSw_Init( byte task_id )的末尾,我调用 了 bdb_StartCommissioning();如下所示:
BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);
请告诉我出错了、谢谢。
尊敬的 Alexander:
当然、
我认为 我的静态 void zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)中存在问题。
但现在我仍在试图找出我出错的地方。 我会告诉你。
谢谢你。
尊敬的 Sri:
我希望您在之前检查一下 :您是否成功在 hal_key.c 中触发(HAL_key_sw_6_PXIFG 和 HAL_key_sw_6_bit)和(HAL_key_sw_7_PXIFG 和 HAL_key_sw_7_bit)?
如果您有,请检查 HalKeyPoll(),如果 您在按下 S1或 S2时成功地触发 HAL_push_Button1和 HAL_push_Button2,以及相应的 Keys 值。 当按下 S1时、您需要获得 SW6 Key = 0x20、当按下 S2时、您需要获得 SW7 Key = 0x40。 根据您在 hal_key.h 中的定义
if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { keys |= HAL_KEY_SW_6; } if (HAL_PUSH_BUTTON2()) { keys |= HAL_KEY_SW_7; }
尊敬的 Alexander:
是的、我使用了
#define HAL_KEY_SW_6 0x20 //按钮 S1 (如果可用)
#define HAL_KEY_SW_7 0x40 //按钮 S2 (如果可用)。
没有如您所述、即使在 hal_key.c 中也无法成功触发 i dint。
按下 s1或 s2时、我知道为什么不触发它。 我仍在尝试解决这个问题。
感谢您的帮助和帮助。
您是否尝试使用 SW6 (P1.2)的步骤? 我在 CC2530 USB 软件狗上验证了它。
尊敬的:
在 hal_key.c 中,当我在 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)放置断点时,当我按下 run (F5)时可以到达。
但按下器件 CC2531中的按钮 S1或 S2时无法到达。
#define HAL_KEY_SW_6 0x20 //按钮 S1 (如果可用)
#define HAL_KEY_SW_7 0x40 //按钮 S2 (如果可用)
CC2531:
按钮 S1 - P1.2
按钮 S2 - P1.3
我 按照 您的代码为 S1正确设置寄存器。
请告诉我哪里出错了。 谢谢你。
In zclsamplesw.c void zclSampleSw_Init( byte task_id ) { bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING); } static void zclSampleSw_HandleKeys( byte shift, byte keys ) { if (keys & HAL_KEY_SW_6) { bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODES); HalLedSet(LED2_BV, HAL_LED_MODE_OFF); //blink hardware LED } if (keys & HAL_KEY_SW_7) { bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODES); HalLedSet(LED2_BV, HAL_LED_MODE_ON); //blink hardware LED } In hal_board_cfg.c #define ACTIVE_LOW ! #define ACTIVE_HIGH !! /* double negation forces result to be '1' */ /* S1 */ #define PUSH1_BV BV(1) #define PUSH1_SBIT P1_2 #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH /* S2 */ #define PUSH2_BV BV(3) #define PUSH2_SBIT P1_3 #define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH In hal_key.c #define HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF P1IF /* SW_6 is at P1.2 */ #define HAL_KEY_SW_6_PORT P1 #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV(2) #define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL #define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR /* edge interrupt */ #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE /* SW_6 interrupts */ #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_1 */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV(2) /* P0IEN - P1.2 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */ /* SW_7 is at P1.3 */ #define HAL_KEY_SW_7_PORT P1 #define HAL_KEY_SW_7_BIT BV(3) #define HAL_KEY_SW_7_SEL P1SEL #define HAL_KEY_SW_7_DIR P1DIR /*S7-edge interrupt */ #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT BV(1) #define HAL_KEY_SW_7_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE /* SW_7interrupts */ #define HAL_KEY_SW_7_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */ #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_1 */ #define HAL_KEY_SW_7_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */ #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT BV(3) /* P0IEN - P1.3 enable/disable bit */ #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */ static uint8 halKeySavedKeys; /* used to store previous key state in polling mode */ static halKeyCBack_t pHalKeyProcessFunction; static uint8 HalKeyConfigured; bool Hal_KeyIntEnable; void halProcessKeyInterrupt(void); uint8 halGetJoyKeyInput(void); uint8 halGetSWKeyInput(void); void HalKeyInit( void ) { /* Initialize previous key to 0 */ halKeySavedKeys = 0; HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Set pin function to GPIO */ HAL_KEY_SW_6_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Set pin direction to Input */ HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Set pin function to GPIO */ HAL_KEY_SW_7_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Set pin direction to Input */ /* Initialize callback function */ pHalKeyProcessFunction = NULL; /* Start with key is not configured */ HalKeyConfigured = FALSE; } void HalKeyConfig (bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback) { /* Enable/Disable Interrupt or */ Hal_KeyIntEnable = interruptEnable; /* Register the callback fucntion */ pHalKeyProcessFunction = cback; /* Determine if interrupt is enable or not */ if (Hal_KeyIntEnable) { /* Rising/Falling edge configuratinn */ PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT); /* Clear the edge bit */ /* For falling edge, the bit must be set. */ #if (HAL_KEY_SW_6_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE) PICTL |= HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT; #endif /* Interrupt configuration: * - Enable interrupt generation at the port * - Enable CPU interrupt * - Clear any pending interrupt */ HAL_KEY_SW_6_ICTL |= HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT; HAL_KEY_SW_6_IEN |= HAL_KEY_SW_6_IENBIT; HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Rising/Falling edge configuratinn */ PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT); /* Clear the edge bit */ /* For falling edge, the bit must be set. */ #if (HAL_KEY_SW_7_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE) PICTL |= HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT; #endif HAL_KEY_SW_7_ICTL |= HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT; HAL_KEY_SW_7_IEN |= HAL_KEY_SW_7_IENBIT; HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Do this only after the hal_key is configured - to work with sleep stuff */ if (HalKeyConfigured == TRUE) { osal_stop_timerEx(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); /* Cancel polling if active */ } } else /* Interrupts NOT enabled */ { // HAL_KEY_SW_6_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */ HAL_KEY_SW_6_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_6_IENBIT); /* Clear interrupt enable bit */ osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); //HAL_KEY_SW_7_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */ HAL_KEY_SW_7_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_7_IENBIT); /* Clear interrupt enable bit */ osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT); } /* Key now is configured */ HalKeyConfigured = TRUE; } uint8 HalKeyRead ( void ) { uint8 keys = 0; if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { keys |= HAL_KEY_SW_6; } if (HAL_PUSH_BUTTON2()) /* Key is active low */ { keys |= HAL_KEY_SW_7; } return keys; } void HalKeyPoll (void) { uint8 keys = 0; /* If interrupts are not enabled, previous key status and current key status * are compared to find out if a key has changed status. */ if (!Hal_KeyIntEnable) { if (keys == halKeySavedKeys) { /* Exit - since no keys have changed */ return; } /* Store the current keys for comparation next time */ halKeySavedKeys = keys; } else { /* Key interrupt handled here */ } if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { keys |= HAL_KEY_SW_6; } if (HAL_PUSH_BUTTON2()) { keys |= HAL_KEY_SW_7; } /* Invoke Callback if new keys were depressed */ if (keys && pHalKeyProcessFunction) { (pHalKeyProcessFunction) (keys, HAL_KEY_STATE_NORMAL); } } uint8 halGetSWKeyInput(void) { /* The joystick control is encoded as an analog voltage. * Read the JOY_LEVEL analog value and map it to joy movement. */ uint8 ksave0 = 0; uint8 ksave1; /* Keep on reading the ADC until two consecutive key decisions are the same. */ do { ksave1 = ksave0; /* save previouse key reading */ if (HAL_PUSH_BUTTON1()) { ksave0 |= HAL_KEY_SW_6; } else if(HAL_PUSH_BUTTON2()) { ksave0 |= HAL_KEY_SW_7; } } while (ksave0 != ksave1); return ksave0; } void halProcessKeyInterrupt (void) { bool valid=FALSE; if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT) /* Interrupt Flag has been set */ { HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Clear Interrupt Flag */ valid = TRUE; } if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT) /* Interrupt Flag has been set */ { HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Clear Interrupt Flag */ valid = TRUE; } if (valid) { osal_start_timerEx (Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT, HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE); } } void HalKeyEnterSleep ( void ) { } uint8 HalKeyExitSleep ( void ) { /* Wake up and read keys */ return ( HalKeyRead () ); } HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort1Isr, P1INT_VECTOR ) { HAL_ENTER_ISR(); if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT) { halProcessKeyInterrupt(); /* Clear the CPU interrupt flag for Port_0 PxIFG has to be cleared before PxIF */ HAL_KEY_SW_6_PXIFG = 0; HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0; } if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT) { halProcessKeyInterrupt(); /* Clear the CPU interrupt flag for Port_0 PxIFG has to be cleared before PxIF */ HAL_KEY_SW_7_PXIFG = 0; HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0; } CLEAR_SLEEP_MODE(); HAL_EXIT_ISR(); } #else void HalKeyInit(void){} void HalKeyConfig(bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback){} uint8 HalKeyRead(void){ return 0;} void HalKeyPoll(void){} #endif /* HAL_KEY */