This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以将 CC2530用作第三方 DEVICES (EFR32MG12)的开关(远程按钮)?

Guru**** 2821465 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2531, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/987838/is-it-possible-to-use-cc2530-as-switch-remote-button-with-3rd-party-deviices-efr32mg12

主题中讨论的其他器件:CC2530Z-stackCC2531数据包监听器、 CC2531EMKCC 调试器

大家好、

今天、我订购了 CC2530器件、在我的项目中用作开关遥控器、它还将与第三方器件(EFR32MG12芯片实验室协调员)一起加入我的 ZigBee 网络。

我可以在这里为 CC2530器件提供任何用于开关(按钮)操作的预定义代码(示例代码)。

我想知道 IDE 中是否有任何代码 可用于使用适用于 CC2530器件的 ZigBee 3.0进行开关按钮操作?  

请告诉我、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 下载 Z-Stack 3.0.2软件、并参阅 Z-Stack 3.0.2\projects\Zstack\HomeAutomation 文件夹、了解要导入到 IAR EW8051 10.20.1中的示例项目

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您提供即时 回复和 信息。   

    如上所述、我使用第三方器件作为协调器 EFR32MG12。  

    我将 CC2530或 CC2531添加 到由协调器(EFR32MG12)创建的 ZigBee 网络中。

    我如何从协调器接收 ZCL 命令或向正在 使用或正在使用另一个 IDE 的协调器或路由器发送开/关命令。

    如何使用 ZCL 命令通过协调器(EFR32MG12)将此 CC2530 (交换机)添加到 ZigBee 网络中?

    请告诉我、谢谢您。

    此致

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    请参阅  "Documents"文件夹中的"Z-Stack 3.0 Developer's Guide"和"Sample Application User's Guide"。  我建议您从 CC2530 ZC 开始、了解默认示例的工作原理。  您还可以使用监听器器件并使用数据包监听器2或 Ubiqua 软件查看无线数据包。  您可以参考几篇类似的 E2E 帖子。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Z-Stack 3.0.2中的 SampleSwitch 示例发送 ZCL 开/关命令。 要接收开/关命令、您可以使用 SampleLight。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    感谢您提供相关信息。 如您所述、我下载了 Z-Stack 3.0.2、并将采样开关和采样光导入了 IAR 10.20.1版本 EW。

    稍后、通过使用 CC 调试器、我将固件分别下载并调试到我的 CC2530 (光协调器)和 CC2530 (开关端器件)器件中。 我的 CC2530开关和光源器件都没有显示屏。  

    我下载了智能 RF7 闪存编程器 、  以便在按下开关器件中的按钮时检查协调器和终端设备之间的 OTA 和数据包监听器。  

    但我首先不了解如何使用 ZCL 命令在器件之间创建网络

    请告诉我如何使用开/关按钮的 ZCL 命令和切换 LED (创建、绑定和发送)在该协调器和终端设备之间形成网状网络。  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有 SMARTRF05EBK 中的按钮和 LCD UI、则需要  通过修改 zcl_samplesw.c 文件来手动调用 bdb_StartCommissing。  这些是基本器件行为(BDB)操作、而不是 Zigbee 群集库(ZCL)操作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议将 CC2530用于新的 Zigbee 3.0产品。 我建议您购买 LAUNCHXL-CC2652R1并将其用于新的 Zigbee 3.0设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-CC2652R1  在其中使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 和 Z-Stack 示例。 它与 Z-Stack 3.0.2类似但不同。

    2.您可以使用 LAUNCHXL-CC2652R1作为协调器、但目前没有将信号桥接至 Amazon 云的示例。 您必须自行完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yk:  

    感谢您提供相关信息。

    是否有任何示例说明如何   通过修改 zcl_samplesw.c 文件来手动调用 bdb_StartCommissioning? 用于不使用  SMARTRF05EBK 的 CC2530或 CC2531的按钮和 LED 操作。  

     我曾看到过以下 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/610901/cc2530-cc2530-ports-working-with-keys

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/742632/cc2530-how-to-change-sample-projects-in-zstack-as-i-need#pifragment-322104=1  以及一些其他 相关的 E2E 帖子。

    但我不理解如何手动执行它。   请帮助并告诉我、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以在  zclSampleSw_Init 结束时调用 bdb_StartCommissing。 如果您的 EVB 上有按钮、则可以在 zclSampleSw_HandleKeys 中调用 bdb_StartCommissing、该操作将在按下按钮时触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    在 CC2531器件中、我有2个按钮 S1和 S2。

    我能否使用 该 S1和 S2中的任何一个按钮、我是否可以将它们用于我的操作。 我现在能否将它们用于该测试。 或者我是否需要使用任何外部按钮?

    请告诉我、 谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正确配置这些按钮的 GPI、我认为使用它们没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

     在光协调 器器件中、我调用了:

      "bDB_StartCommissioning (BDB_TUSITING_MODE_NWK_formation);  in zclSampleLight_Init();

    在开关终端设备中、我调用了:

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);in zclSampleSw_Init();

    两个开关和灯中、我都为手键调用了以下函数。

    静态空 zclSample_HandleKeys (字节移位、字节键)

    IF (键和 HAL_KEY_SW_2)

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_BLINK);//闪烁硬件 LED


    IF (键和 HAL_KEY_SW_1)

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED


    我没有机会使用任何用于按钮的硬件引脚、我只使用了默认 值、而对于 LED、我还添加了任何称为 LED2_BV 的 LED。  

    但它不起作用、我在两个器件中都看不到任何响应。

    请告诉我发生了什么错误。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

     在 hal_board_cfg.h 中可以看到我的按钮

    在开关器件中不按任何按钮、在轻量器件中进行调试后、我可以看到 LED 闪烁自动打开/关闭。 请帮助解决此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我在事故中按下了您之前的消息"TI 认为已解决")

    如果您有 CC 调试器和 CC2531EMK、请使用 IAR 调试器设置断点并暂停您的程序操作以查看调用堆栈。   如果器件是 ZC、闪烁仅持续三分钟、则这可能是网络加入过程。  否则 、您的代码可能卡在 HAL 断言中。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该修改 hal_key.c 以使用 S1和 S2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    感谢您提供相关信息。

    正如您提到的、我在 hal_key.c 中进行了更改

    根据 CC2531原理图:

    S1按钮为 P1_2

    S2按钮为 P1_3

    正如我在 hal_board_cfg.h 中的按钮中提到的、

    #define ACTIVE_LOW!
    #define ACTIVE_HIGH!! /*双重否定强制结果为'1'*/

    /* S1 */
    #define PUSH1_BV BV (2)
    #define PUSH1_SBIT P1_2

    #IF 定义(HAL_Board_CC2530EB_REV17)
    #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH
    定义了#Elif (HAL_Board_CC2530EB_REV13)
    #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_LOW
    其他
    #ERROR 未知电路板标识符
    #endif

    /* S2 */
    #define PUSH2_BV BV (3)
    #define PUSH2_SBIT P1_3
    #define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH

    稍后、

    现在、我进行了更改、正如您在  hal_key.c 文件中提到的、如下所示。

    /* SW_6位于 P1.2 *


    #define HAL_KEY_SW_6_PORT P1
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV (2)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR

    /*边沿中断*/
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (2)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE


    /* SW_6中断*/
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV (5)/*所有 Port_0的掩码位*/
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV (2)/* P0IEN - P0.1启用/禁用位*
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG //源中断标志*

    我没有在 P1.3上使用过// Joy Stick 移动我的按钮 s2 P1.3。 因为我在其他一些 E2E 帖子中阅读了您的答案、 因为 Joystick 使用 P2.0和 ADC 读数、因此不适合更改。

    我克隆 SW6 P1.2并针对 P1.3 -s2按钮进行了修订。

    /* SW_6位于 P1.3中*/


    #define HAL_KEY_SW_6_PORT P1
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV (3)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR

    /*边沿中断*/
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (3)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE


    /* SW_6中断*/
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV (5)/*所有 Port_0的掩码位*/
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV (3)/* P0IEN - P0.1启用/禁用位*
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG //源中断标志*

    但它仍然不起作用、请帮我、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将 P1.2用作 GPI 来触发按钮中断、您无法正确配置寄存器。 您应该修改 P1.2的以下寄存器。 您可以参考 CC253x 用户指南 了解正确的寄存器设置。

    /* edge interrupt */
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE
    
    
    /* SW_6 interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN2 /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV(2) /* P1IEN - P1.2 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG /* Interrupt flag at source */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YK,

    非常感谢您的帮助。

    正如我对 按钮 S1 - P1.2所做的那样、 我对按钮 S2 -P1.3也做了同样的操作。  

    但对于按钮 P1.3、我收到了警告、表示宏的重新定义不兼容。

    我是否需要考虑该警告? 还是可以忽略它。

    请告诉我。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是明显的警告。 您已定义 HAL_KEY_SW_6_BIT 和 HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT 两次。 我不是说讲座、但这在 C 编程中非常基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    正如我提到的, 我在    zclSampleSw_Init()中添加了 bdb_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);

    我使用 S1和 S2作为开关 P1.2和 P1.3。

    根据以下宏 、我在   zclSampleSw.c 中使用了它们

     #define HAL_KEY_SW_6 0x20  //按钮 S1 (如果可用)
    #define HAL_KEY_SW_7 0x40  //按钮 S2 (如果可用)

    我在  zclSampleSw.c 文件的函数中使用了它们。

    静态空 zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)

    IF (键和 HAL_KEY_SW_7)

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_BLINK);//闪烁硬件 LED


    IF (键和 HAL_KEY_SW_6)

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED


    稍后、我按照您提到的如下代码对 hal_key.c 进行了更改。 我甚至还尝试通过设置断点来查找问题、但 我 不理解问题。  

     我在 hal_key.c 中进行了更改、如上所述。 但我不明白为什么它不起作用。

    请帮我、谢谢。

    #include "hal_mcu.h"
    #include "hal_defs.h"
    #include "hal_types.h"
    #include "hal_board.h"
    #include "hal_drivers.h"
    #include "hal_adc.h"
    #include "hal_key.h"
    #include "osal.h"
    
    #if (defined HAL_KEY) && (HAL_KEY == TRUE)
    
    /**************************************************************************************************
     *                                              MACROS
     **************************************************************************************************/
    
    /**************************************************************************************************
     *                                            CONSTANTS
     **************************************************************************************************/
    #define HAL_KEY_RISING_EDGE   0
    #define HAL_KEY_FALLING_EDGE  1
    
    #define HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE  25
    
    /* CPU port interrupt */
    #define HAL_KEY_CPU_PORT_0_IF P0IF
    #define HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF P0IF
    #define HAL_KEY_CPU_PORT_2_IF P2IF
    
    /* SW_6 is at P0.1 */
    #define HAL_KEY_SW_6_PORT   P1
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT    BV(2)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL    P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR    P1DIR
    
    /* edge interrupt */
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT  BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE     HAL_KEY_FALLING_EDGE
    
    
    /* SW_6 interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN      IEN2  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT   BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL     P1IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT  BV(2) /* P0IEN - P0.1 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG    P1IFG /* Interrupt flag at source */
    
    /* SW_2 is at P1.3 */
    #define HAL_KEY_SW_7_PORT   P1
    #define HAL_KEY_SW_7_BIT    BV(3)
    #define HAL_KEY_SW_7_SEL    P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_7_DIR    P1DIR
    
    /* edge interrupt */
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT  BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGE     HAL_KEY_RISING_EDGE
    
    
    /* SW_6 interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_7_IEN      IEN2  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT   BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTL     P1IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT  BV(3) /* P0IEN - P0.1 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG    P1IFG /* Interrupt flag at source */
    
    /* Joy stick move at P2.0 */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_PORT   P2
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT    BV(0)
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_SEL    P2SEL
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_DIR    P2DIR
    
    /* edge interrupt */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_EDGEBIT  BV(3)
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_EDGE     HAL_KEY_FALLING_EDGE
    
    /* Joy move interrupts */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_IEN      IEN2  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_IENBIT   BV(1) /* Mask bit for all of Port_2 */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_ICTL     P2IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_ICTLBIT  BV(0) /* P2IENL - P2.0<->P2.3 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG    P2IFG /* Interrupt flag at source */
    
    #define HAL_KEY_JOY_CHN   HAL_ADC_CHANNEL_6
    
    
    /**************************************************************************************************
     *                                            TYPEDEFS
     **************************************************************************************************/
    
    
    /**************************************************************************************************
     *                                        GLOBAL VARIABLES
     **************************************************************************************************/
    static uint8 halKeySavedKeys;     /* used to store previous key state in polling mode */
    static halKeyCBack_t pHalKeyProcessFunction;
    static uint8 HalKeyConfigured;
    bool Hal_KeyIntEnable;            /* interrupt enable/disable flag */
    
    /**************************************************************************************************
     *                                        FUNCTIONS - Local
     **************************************************************************************************/
    void halProcessKeyInterrupt(void);
    uint8 halGetJoyKeyInput(void);
    
    
    
    /**************************************************************************************************
     *                                        FUNCTIONS - API
     **************************************************************************************************/
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyInit
     *
     * @brief   Initilize Key Service
     *
     * @param   none
     *
     * @return  None
     **************************************************************************************************/
    void HalKeyInit( void )
    {
      /* Initialize previous key to 0 */
      halKeySavedKeys = 0;
    
      HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);    /* Set pin function to GPIO */
      HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); 
    #if ! defined ENABLE_LED4_DISABLE_S1
      HAL_KEY_SW_6_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);    /* Set pin direction to Input */
    #endif
       #if ! defined ENABLE_LED4_DISABLE_S1
      HAL_KEY_SW_7_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);    /* Set pin direction to Input */
    #endif
    
       HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT ); /* Set pin function to GPIO */
      HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT ); /* Set pin direction to Input */
    
      /* Initialize callback function */
      pHalKeyProcessFunction  = NULL;
    
      /* Start with key is not configured */
      HalKeyConfigured = FALSE;
    }
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyConfig
     *
     * @brief   Configure the Key serivce
     *
     * @param   interruptEnable - TRUE/FALSE, enable/disable interrupt
     *          cback - pointer to the CallBack function
     *
     * @return  None
     **************************************************************************************************/
    void HalKeyConfig (bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback)
    {
      /* Enable/Disable Interrupt or */
      Hal_KeyIntEnable = interruptEnable;
    
      /* Register the callback fucntion */
      pHalKeyProcessFunction = cback;
    
      /* Determine if interrupt is enable or not */
      if (Hal_KeyIntEnable)
      {
        /* Rising/Falling edge configuratinn */
    
        PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT);    /* Clear the edge bit */
        /* For falling edge, the bit must be set. */
      #if (HAL_KEY_SW_6_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE)
        PICTL |= HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT;
      #endif
    
    
        /* Interrupt configuration:
         * - Enable interrupt generation at the port
         * - Enable CPU interrupt
         * - Clear any pending interrupt
         */
        HAL_KEY_SW_6_ICTL |= HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT;
        HAL_KEY_SW_6_IEN |= HAL_KEY_SW_6_IENBIT;
        HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);
    
    
    
        /* Rising/Falling edge configuratinn */
    
          PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT);    /* Clear the edge bit */
        /* For falling edge, the bit must be set. */
      #if (HAL_KEY_SW_7_EDGE == HAL_KEY_RISING_EDGE)
        PICTL |= HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT;
      #endif
    
    
        /* Interrupt configuration:
         * - Enable interrupt generation at the port
         * - Enable CPU interrupt
         * - Clear any pending interrupt
         */
       
        HAL_KEY_SW_7_ICTL |= HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT;
        HAL_KEY_SW_7_IEN |= HAL_KEY_SW_7_IENBIT;
        HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);;
    
    
        /* Do this only after the hal_key is configured - to work with sleep stuff */
        if (HalKeyConfigured == TRUE)
        {
          osal_stop_timerEx(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);  /* Cancel polling if active */
        }
      }
      else    /* Interrupts NOT enabled */
      {
        HAL_KEY_SW_6_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */
        HAL_KEY_SW_6_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_6_IENBIT);   /* Clear interrupt enable bit */
    
         HAL_KEY_SW_7_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */
         HAL_KEY_SW_7_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_7_IENBIT);   /* Clear interrupt enable bit */
    
        osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);
      }
    
      /* Key now is configured */
      HalKeyConfigured = TRUE;
    }
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyRead
     *
     * @brief   Read the current value of a key
     *
     * @param   None
     *
     * @return  keys - current keys status
     **************************************************************************************************/
    uint8 HalKeyRead ( void )
    {
      uint8 keys = 0;
    
      if (HAL_PUSH_BUTTON1())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_6;
      }
      if (HAL_PUSH_BUTTON2())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_7;
      }
      if ((HAL_KEY_SW_6_PORT & HAL_KEY_SW_6_BIT))  /* Key is active low */
      {
        keys |= halGetJoyKeyInput();
      }
      if ((HAL_KEY_SW_7_PORT & HAL_KEY_SW_7_BIT))  /* Key is active low */
      {
        keys |= halGetJoyKeyInput();
      }
    
      return keys;
    }
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyPoll
     *
     * @brief   Called by hal_driver to poll the keys
     *
     * @param   None
     *
     * @return  None
     **************************************************************************************************/
    void HalKeyPoll (void)
    {
      uint8 keys = 0;
    
     if ((HAL_KEY_SW_6_PORT & HAL_KEY_SW_6_BIT))  /* Key is active Low */
      {
        keys = halGetJoyKeyInput();
      }
     if ((HAL_KEY_SW_7_PORT & HAL_KEY_SW_7_BIT))  /* Key is active High */
      {
        keys = halGetJoyKeyInput();
      }
    
      /* If interrupts are not enabled, previous key status and current key status
       * are compared to find out if a key has changed status.
       */
      if (!Hal_KeyIntEnable)
      {
        if (keys == halKeySavedKeys)
        {
          /* Exit - since no keys have changed */
          return;
        }
        /* Store the current keys for comparation next time */
        halKeySavedKeys = keys;
      }
      else
      {
        /* Key interrupt handled here */
      }
    
      if (HAL_PUSH_BUTTON1())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_6;
      }
      if (HAL_PUSH_BUTTON2())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_7;
      }
      /* Invoke Callback if new keys were depressed */
      if (pHalKeyProcessFunction
    #ifdef HAL_LEGACY_KEYS
        && keys //in legacy modes, only report key presses and do not report when a key is released
    #endif
        )
      {
        (pHalKeyProcessFunction) (keys, HAL_KEY_STATE_NORMAL);
      }
    }
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      halGetJoyKeyInput
     *
     * @brief   Map the ADC value to its corresponding key.
     *
     * @param   None
     *
     * @return  keys - current joy key status
     **************************************************************************************************/
    uint8 halGetJoyKeyInput(void)
    {
      /* The joystick control is encoded as an analog voltage.
       * Read the JOY_LEVEL analog value and map it to joy movement.
       */
     
      uint8 ksave0 = 0;
      uint8 ksave1;
    
      /* Keep on reading the ADC until two consecutive key decisions are the same. */
      do
      {
        ksave1 = ksave0;    /* save previouse key reading */
    
        if (HAL_PUSH_BUTTON1())
        {
           ksave0 |= HAL_KEY_SW_6;
        }
        else if(HAL_PUSH_BUTTON2())
        {
          ksave0 |= HAL_KEY_SW_7;
        }
      } while (ksave0 != ksave1);
    
      return ksave0;
    }
    
    
    
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      halProcessKeyInterrupt
     *
     * @brief   Checks to see if it's a valid key interrupt, saves interrupt driven key states for
     *          processing by HalKeyRead(), and debounces keys by scheduling HalKeyRead() 25ms later.
     *
     * @param
     *
     * @return
     **************************************************************************************************/
    void halProcessKeyInterrupt (void)
    {
      bool valid=FALSE;
    
      if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT)  /* Interrupt Flag has been set */
      {
        HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Clear Interrupt Flag */
        valid = TRUE;
      }
       if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT)  /* Interrupt Flag has been set */
      {
        HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Clear Interrupt Flag */
        valid = TRUE;
      }
      if (HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG & HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT)  /* Interrupt Flag has been set */
      {
        HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG = ~(HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT); /* Clear Interrupt Flag */
        valid = TRUE;
      }
    
      if (valid)
      {
        osal_start_timerEx (Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT, HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE);
      }
    }
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyEnterSleep
     *
     * @brief  - Get called to enter sleep mode
     *
     * @param
     *
     * @return
     **************************************************************************************************/
    void HalKeyEnterSleep ( void )
    {
    }
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyExitSleep
     *
     * @brief   - Get called when sleep is over
     *
     * @param
     *
     * @return  - return saved keys
     **************************************************************************************************/
    uint8 HalKeyExitSleep ( void )
    {
      /* Wake up and read keys */
      return ( HalKeyRead () );
    }
    
    /***************************************************************************************************
     *                                    INTERRUPT SERVICE ROUTINE
     ***************************************************************************************************/
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      halKeyPort0Isr
     *
     * @brief   Port0 ISR
     *
     * @param
     *
     * @return
     **************************************************************************************************/
    
    HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort1Isr, P0INT_VECTOR )
    {
      HAL_ENTER_ISR();
    
      if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT)
      {
        halProcessKeyInterrupt();
      }
      if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT)
      {
        halProcessKeyInterrupt();
      
      }
      /*
        Clear the CPU interrupt flag for Port_0
        PxIFG has to be cleared before PxIF
      */
      HAL_KEY_SW_6_PXIFG = 0;
      HAL_KEY_SW_7_PXIFG = 0;
      HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0;
      
      CLEAR_SLEEP_MODE();
      HAL_EXIT_ISR();
    }
    /**************************************************************************************************
     * @fn      halKeyPort2Isr
     *
     * @brief   Port2 ISR
     *
     * @param
     *
     * @return
     **************************************************************************************************/
    HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort2Isr, P2INT_VECTOR )
    {
      HAL_ENTER_ISR();
      
      if (HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG & HAL_KEY_JOY_MOVE_BIT)
      {
        halProcessKeyInterrupt();
      }
    
      /*
        Clear the CPU interrupt flag for Port_2
        PxIFG has to be cleared before PxIF
        Notes: P2_1 and P2_2 are debug lines.
      */
      HAL_KEY_JOY_MOVE_PXIFG = 0;
      HAL_KEY_CPU_PORT_2_IF = 0;
    
      CLEAR_SLEEP_MODE();
      HAL_EXIT_ISR();
    }
    
    #else
    
    
    void HalKeyInit(void){}
    void HalKeyConfig(bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback){}
    uint8 HalKeyRead(void){ return 0;}
    void HalKeyPoll(void){}
    
    #endif /* HAL_KEY */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在调试过程中发现了什么?  代码是否经过  zclSampleSw_Init 和 HalKeyInit/HalKeyConfig?  您是否正在使用 CC530或 CC2531、是否在 IAR 中选择了正确的型号?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在“HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr,P1INT_vector)”中设置断点,并在按下 Button 时检查它是否成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我在定制板上添加2个按钮时遇到了类似的问题,我发现我的主要问题是在 HalKeyPoll()函数下。

    我已经使用 HAL_PUSH_Button1 (HAL_KEY_SW_6 - 0x20)和 HAL_PUSH_Button2 (HAL_KEY_SW_7 -0x40)。 当我设置断点时,我观察到两个按钮同时到达 ,之后键值为0x60。 发生这种情况时、我的器件会同时打开或关闭两个 LED 和 PINT 相关的 OnOff 电路。 我的n´t 无法看到 HAL_push_Button1或 HAL_push_ Button2之间的差异。

    注意:中断的第一个步骤运行良好、我可以使用 HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT 或 HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT 上的断点来查看中断。 当按下 S1或 S2时!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否确定在按下 S1或 S2时触发了“HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您提供相关信息。  

    是的,正如您提到的那样,我通过  在 “HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr,P1INT_vector)”中设置断点进行了检查。  

     按下按钮或运行时按下下一条语句时、我无法到达断点。  

    我看到我的代码在 osal_run_system()处是结构;  

     请告诉我如何解决 此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在项目的"定义的符号"中定义了 ISR_KEYINTERRUPT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我了解您的项目中的"定义的符号"是什么意思?

     在 zcsampleSw.c 中、我创建了  

    静态空 zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)

    IF (键和 HAL_KEY_SW_7)

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_BLINK);//闪烁硬件 LED


    IF (键和 HAL_KEY_SW_6)

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_modes);
    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED


    我在 zcsamplesw.c 中添加了所有相关的 include 文件  

    定义符号意味着什么?  我在 zcsampleSW 中定义。 C 还是 ZMAIN.C?

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅我的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    感谢屏幕截图、但我  在我定义的符号中有选项 ISR_KEYINTERRUPT:(每行一行)。

    我可以做到 以下几点:

    SECURE=1

    TC_LINKKEY_JOIN
    NV_INIT
    NV_RESTORE
    xPOWER_Saving
    NWK_AUTO_POLL
    xZTOOL_P1
    XMT_TASK
    XMT_APP_FUNC
    XMT_SYS_FUNC
    XMT_ZDO_FUNC
    XMT_ZDO_MGMT
    XMT_APP_CNF_FUNC
    LCD_supported=调试
    组播启用=假
    ZCL_READ
    ZCL_discover
    ZCL_WRITE
    ZCL_BASIC
    ZCL_Identify
    ZCL_ON_OFF
    ZCL_GROUP。

    但我的示例开关项目中的 I DINT 有 IAR_KEYINTERRUPT。 请告诉我、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将 ISR_KEYINTERRUPT (不是 IAR_KEYINTERRUPT)添加到项目的"已定义符号"中、以使关键中断起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YK,

    在我想我需要从    已定义符号的可用对话框中添加 IAR_KEYINTERRUPT 之前。 但现在我手动添加了它。

    现在,在 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)上放置断点后,  在添加  IAR_KEYINTERRUPT 后按 run (F5)时,我可以看到断点命中

    但   当我按下 Device 中的按钮 S1或 S2时,它不会达到 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)。  

    请告诉我、谢谢 您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您没有为 hal_key.c 中的 S1和 S2按钮正确设置寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄´ll 先生,我打开一个新的论坛帖子。 防止我和 Sri Naga 怀疑之间的混淆!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sri 先生,正如 Y.K 先生告诉您的,我是说您没有完成密钥配置,包括密钥初始化和密钥配置。 您能在下面的 key.c 文件中看到我的密钥配置了什么。 在本例中、我使用了 P0.1和 P0.4。

    注意:在我的情况    下,对于 HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT 以及 HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT 的每个通信器行,在 HAL_ISR_Function (halKeyPort1Isr、P0INT_vector)中都有断点命中。  

    /* SW_6 settings at P0.4 */
    //- Definitions
    
    #define HAL_KEY_SW_6_ENABLE
    #define HAL_KEY_SW_6_PORT   P0
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT    BV(4)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL    P0SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR    P0DIR
    
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT  BV(0)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE     HAL_KEY_RISING_EDGE
    
    
    /* SW_6 interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN      IEN1  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT   BV(5) /* Mask bit for all of Port_0 */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL     P0IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT  BV(4) /* P0IEN - P0.4 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG    P0IFG /* Interrupt flag at source */
    
    
    /* SW_7 settings at P0.1 */
    // - Definitions
    
    #define HAL_KEY_SW_7_ENABLE
    #define HAL_KEY_SW_7_PORT   P0
    #define HAL_KEY_SW_7_BIT    BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_7_SEL    P0SEL
    #define HAL_KEY_SW_7_DIR    P0DIR
    
    
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT  BV(0)
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGE     HAL_KEY_RISING_EDGE
    
    
    /* SW_7 interrupts */
    
    #define HAL_KEY_SW_7_IEN      IEN1  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT   BV(5) /* Mask bit for all of Port_0 */
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTL     P0IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT  BV(1) /* P0IEN - P0.1 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG    P0IFG /* Interrupt flag at source */
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyInit
     *
     * @brief   Initilize Key Service
     *
     * @param   none
     *
     * @return  None
     **************************************************************************************************/
    void HalKeyInit( void )
    {
      /* Initialize previous key to 0 */
      halKeySavedKeys = 0;
    
      HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);    /* Set pin function to GPIO */
      HAL_KEY_SW_6_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);    /* Set pin direction to Input */
      
      HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);    /* Set pin function to GPIO */
      HAL_KEY_SW_7_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);    /* Set pin direction to Input */
    
      /* Initialize callback function */
      pHalKeyProcessFunction  = NULL;
    
      /* Start with key is not configured */
      HalKeyConfigured = FALSE;
    }
    
    
    /**************************************************************************************************
     * @fn      HalKeyConfig
     *
     * @brief   Configure the Key serivce
     *
     * @param   interruptEnable - TRUE/FALSE, enable/disable interrupt
     *          cback - pointer to the CallBack function
     *
     * @return  None
     **************************************************************************************************/
    void HalKeyConfig (bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback)
    {
      /* Enable/Disable Interrupt or */
      Hal_KeyIntEnable = interruptEnable;
    
      /* Register the callback fucntion */
      pHalKeyProcessFunction = cback;
    
      /* Determine if interrupt is enable or not */
      if (Hal_KeyIntEnable)
      {
        /* Rising/Falling edge configuratinn */
        PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT);    /* Clear the edge bit */
        /* For falling edge, the bit must be set. */
      #if (HAL_KEY_SW_6_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE)
        PICTL |= HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT;
      #endif
      
        /* Interrupt configuration:
         * - Enable interrupt generation at the port
         * - Enable CPU interrupt
         * - Clear any pending interrupt
         */
        HAL_KEY_SW_6_ICTL |= HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT;
        HAL_KEY_SW_6_IEN |= HAL_KEY_SW_6_IENBIT;
        HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);
    
    
       /* Rising/Falling edge configuratinn */
        PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT);    /* Clear the edge bit */
        /* For falling edge, the bit must be set. */
      #if (HAL_KEY_SW_7_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE)
        PICTL |= HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT;
      #endif
    
    	HAL_KEY_SW_7_ICTL |= HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT;
        HAL_KEY_SW_7_IEN |= HAL_KEY_SW_7_IENBIT;
        HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);
    
        /* Rising/Falling edge configuratinn */
    
        /* Interrupt configuration:
         * - Enable interrupt generation at the port
         * - Enable CPU interrupt
         * - Clear any pending interrupt
         */
    
        /* Do this only after the hal_key is configured - to work with sleep stuff */
        if (HalKeyConfigured == TRUE)
        {
          osal_stop_timerEx(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);  /* Cancel polling if active */
        }
      }
      else    /* Interrupts NOT enabled */
      {
        HAL_KEY_SW_6_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */
        HAL_KEY_SW_6_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_6_IENBIT);   /* Clear interrupt enable bit */
    	
    	HAL_KEY_SW_7_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */
        HAL_KEY_SW_7_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_7_IENBIT);   /* Clear interrupt enable bit */
    
        osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);
      }
    
      /* Key now is configured */
      HalKeyConfigured = TRUE;
    }
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Argollo:  

    非常感谢您的友好帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我想我根据您上面的参考文献、使用正确的寄存器设置了开关6p1.2。

    * SW_6位于 P1.2 */
    #define HAL_KEY_SW_6_PORT P1
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT BV (2)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR P1DIR

    /*边沿中断*/
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (2)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE HAL_KEY_FALLING_EDGE

    /* SW_6中断*/
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT BV (4)/*所有 Port_1的掩码位*/
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT BV (2)/* P0IEN - P1.2启用/禁用位*
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG P1IFG //源中断标志*

    /* SW_7位于 P1.3中*/
    #define HAL_KEY_SW_7_PORT P1
    #define HAL_KEY_SW_7_BIT BV (3)
    #define HAL_KEY_SW_7_SEL P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_7_DIR P1DIR

    /*边沿中断*/
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT BV (2)
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGE HAL_KEY_RISE_EDGE


    /* SW_7中断*/
    #define HAL_KEY_SW_7_IEN IEN2 /* CPU 中断屏蔽寄存器*
    #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT BV (4)/*所有 Port_1的掩码位*/
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTL P1IEN //端口中断控制寄存器*/
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT BV (3)/* P0IEN - P1.3启用/禁用位*
    #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG P1IFG //源中断标志*

    但 s1和 s2没有响应。 s1和 s2寄存器配置中或其他位置中的问题。

    请告诉我、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    在下面您可以看到我 的“HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr,P1INT_vector)”;

    HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)

    HAL_ENTER_ISR ();

    IF (HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT)

    halProcessKeyInterrupt();

    IF (HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT)

    halProcessKeyInterrupt();


    /*
    清除 Port_0的 CPU 中断标志
    PxIFG 必须在 PxIF 前被清零
    *
    HAL_KEY_SW_6_PXIFG;
    HAL_KEY_SW_7_PXIFG;
    HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF;

    CLEAR_SLEEP_MODE();
    HAL_EXIT_ISR();

    void halProcessKeyInterrupt (空)

    bool 有效=false;

    如果(HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT)/*中断标志已设置

    HAL_KEY_SW_6_PXIFG =~μ A (HAL_KEY_SW_6_BIT);//清除中断标志*
    有效=真;

    如果(HAL_KEY_SW_7_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_7_BIT)/*中断标志已设置

    HAL_KEY_SW_7_PXIFG =~μ A (HAL_KEY_SW_7_BIT);//清除中断标志*
    有效=真;

    如果(有效)

    OSAL_START_TIMEREx (HAL_TaskID、HAL_KEY_EVENT、HAL_KEY_debounce_value);

    很高兴让我知道我出错了、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRI 先生、您能否将其视为 hal_board_cfg.h 配置的参考(根据 P0端口)。 请根据您使用的 P1.2和 P1.3检查您的配置!

    /* S1 */
    #define PUSH1_BV          BV(4)
    #define PUSH1_SBIT        P0_4
    #define PUSH1_POLARITY    ACTIVE_HIGH
    
    /* S2 */
    #define PUSH2_BV          BV(1)
    #define PUSH2_SBIT        P0_1
    #define PUSH2_POLARITY    ACTIVE_HIGH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Argollo:

    感谢您的回复和 帮助。

    是的、但我也以相同的方式执行了。

    * S1 */ p1.2
    #define PUSH1_BV BV (2)
    #define PUSH1_SBIT P1_2

    #IF 定义(HAL_Board_CC2530EB_REV17)
    #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH
    定义了#Elif (HAL_Board_CC2530EB_REV13)
    #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_LOW
    其他
    #ERROR 未知电路板标识符
    #endif

    /* S2 * / P1.3
    #define PUSH2_BV BV (3)
    #define PUSH2_SBIT P1_3
    #define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里先生,

    您是否可以观察到在 预定义符号  HAL_Board_CC2530EB_REV17之间使用 S1 / PUSH1_POLARITY。 如果 您未在编译器选项符号中使用它、请取出(#define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH)并按照  您在 S2中定义的方式执行操作、或者如果您使用时包含内部的所有这些行。  

    * S1 */ p1.2
    #define PUSH1_BV BV(2)
    #define PUSH1_SBIT P1_2
    #define PUSH1_POLARITY ACTIVE_HIGH
    
    /* S2 */ P1.3
    
    #define PUSH2_BV BV(3)
    #define PUSH2_SBIT P1_3
    #define PUSH2_POLARITY ACTIVE_HIGH
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Argollo:

    是的,当  我按下按钮 S1 和 S2时,即使我的 s1或 s2没有到达断点 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector),我也会删除该宏。

    始终感谢您 提供的友好帮助和信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SW6 (P1.2)、我在 hal_key.c 中使用以下代码

    #define HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF P1IF
    
    /* SW_6 is at P1.2 */
    #define HAL_KEY_SW_6_PORT   P1
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT    BV(2)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL    P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR    P1DIR
    
    /* edge interrupt */
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT  BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE     HAL_KEY_FALLING_EDGE
    
    
    /* SW_6 interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN      IEN2  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT   BV(4) /* Mask bit for all of Port_0 */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL     P1IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT  BV(2) /* P1IEN - P1.2 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG    P1IFG /* Interrupt flag at source */
    
    HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort1Isr, P1INT_VECTOR )
    {
      HAL_ENTER_ISR();
    
      if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT)
      {
        halProcessKeyInterrupt();
      }
    
      /*
        Clear the CPU interrupt flag for Port_0
        PxIFG has to be cleared before PxIF
      */
      HAL_KEY_SW_6_PXIFG = 0;
      HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0;
      
      CLEAR_SLEEP_MODE();
      HAL_EXIT_ISR();
    }
    

    我还将 hal_board_cfg.h 中 P1.2的以下代码修改为 HAL_push_Button1

    #define PUSH1_BV          BV(2)
    #define PUSH1_SBIT        P1_2

    通过按 CC2531 USB 软件狗中的 S1来触发 zclSampleSw_HandleKeys 没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRI、  

    正如 Y.K 先生所说、您需要在代码中更改 以下行中的 SW6/P1.2设置:

    发件人:

    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (2)

    #define HAL_KEY_SW_6_IEN IEN1 /* CPU 中断屏蔽寄存器*

    至:

    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT BV (1)

    #define HAL_KEY_SW_6_IEN   IEN2 /* CPU 中断屏蔽寄存器*

    我相信、之后您将很好地触发以下行 (HAL_KEY_SW_6_PXIFG 和 HAL_KEY_SW_6_BIT)。

    请告诉我们您的进度!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YK,

    感谢您提供的信息和帮助。  

    是的,我按照 与您相同的方式设置寄存器和 HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)。

    我使用   您和 Alexander 在此处提供的参考信息更改了 p1.2和 p1.3在 hal_board_cfg.h 中的配置。

    但是、当我按下 S1或 S2时、仍然无法触发 zclsampleSw_Handlekeys。

    在下面、您可以看到 我的静态 void zclSampleSw_HandleKeys 函数。  

     

    静态空 zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)

    IF (键和 HAL_KEY_SW_7)


    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_TOGGLE);//闪烁硬件 LED

    IF (键和 HAL_KEY_SW_6)


    HalLedSet (LED2_BV、HAL_LED_MODE_OFF);//闪烁硬件 LED

    在 void zclSampleSw_Init( byte task_id )的末尾,我调用 了 bdb_StartCommissioning();如下所示:

     BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering);

    请告诉我出错了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alexander:

    当然、

    我认为   我的静态 void zclSampleSw_HandleKeys (字节移位、字节键)中存在问题。  

    但现在我仍在试图找出我出错的地方。  我会告诉你。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sri:  

    我希望您在之前检查一下   :您是否成功在 hal_key.c 中触发(HAL_key_sw_6_PXIFG 和 HAL_key_sw_6_bit)和(HAL_key_sw_7_PXIFG 和 HAL_key_sw_7_bit)?

    如果您有,请检查 HalKeyPoll(),如果 您在按下 S1或 S2时成功地触发 HAL_push_Button1和 HAL_push_Button2,以及相应的 Keys 值。 当按下 S1时、您需要获得 SW6 Key = 0x20、当按下 S2时、您需要获得 SW7 Key = 0x40。 根据您在 hal_key.h 中的定义

     if (HAL_PUSH_BUTTON1())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_6;
      }
      if (HAL_PUSH_BUTTON2())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_7;
      }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    是的、我使用了  

    #define HAL_KEY_SW_6 0x20 //按钮 S1 (如果可用)
    #define HAL_KEY_SW_7 0x40 //按钮 S2 (如果可用)。

    没有如您所述、即使在 hal_key.c 中也无法成功触发 i dint。

    按下 s1或 s2时、我知道为什么不触发它。 我仍在尝试解决这个问题。

    感谢您的帮助和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用  SW6 (P1.2)的步骤? 我在 CC2530 USB 软件狗上验证了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    在 hal_key.c 中,当我在  HAL_ISR_function (halKeyPort1Isr、P1INT_vector)放置断点时,当我按下 run (F5)时可以到达。

    但按下器件 CC2531中的按钮 S1或 S2时无法到达。

    #define HAL_KEY_SW_6 0x20 //按钮 S1 (如果可用)
    #define HAL_KEY_SW_7 0x40 //按钮 S2 (如果可用)

    CC2531:

    按钮 S1  -  P1.2

    按钮 S2  -  P1.3

    我 按照 您的代码为 S1正确设置寄存器。

    请告诉我哪里出错了。 谢谢你。

    In zclsamplesw.c
    
    void zclSampleSw_Init( byte task_id )
    {
    bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING);
    }
    
    
    static void zclSampleSw_HandleKeys( byte shift, byte keys )
    {
    
    if (keys & HAL_KEY_SW_6)
    {
    
    bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODES);
    HalLedSet(LED2_BV, HAL_LED_MODE_OFF); //blink hardware LED
    
    }
    if (keys & HAL_KEY_SW_7)
    {
    
    bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODES);
    HalLedSet(LED2_BV, HAL_LED_MODE_ON); //blink hardware LED
    
    }
    
    
    
    
    
    
    
    In hal_board_cfg.c
    
    #define ACTIVE_LOW        !
    #define ACTIVE_HIGH       !!    /* double negation forces result to be '1' */
    
    
    /* S1 */
    #define PUSH1_BV          BV(1)
    #define PUSH1_SBIT        P1_2
    #define PUSH1_POLARITY    ACTIVE_HIGH
    
    /* S2 */
    #define PUSH2_BV          BV(3)
    #define PUSH2_SBIT        P1_3
    #define PUSH2_POLARITY    ACTIVE_HIGH
    
    
    
    
    
    
    
    In hal_key.c
    
    #define HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF P1IF
    
    /* SW_6 is at P1.2 */
    #define HAL_KEY_SW_6_PORT   P1
    #define HAL_KEY_SW_6_BIT    BV(2)
    #define HAL_KEY_SW_6_SEL    P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_6_DIR    P1DIR
    
    /* edge interrupt */
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT  BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_6_EDGE     HAL_KEY_FALLING_EDGE
    
    
    /* SW_6 interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_6_IEN      IEN2  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_6_IENBIT   BV(4) /* Mask bit for all of Port_1 */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTL     P1IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT  BV(2) /* P0IEN - P1.2 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_6_PXIFG    P1IFG /* Interrupt flag at source */
    
    
    /* SW_7 is at P1.3 */
    #define HAL_KEY_SW_7_PORT   P1
    #define HAL_KEY_SW_7_BIT    BV(3)
    #define HAL_KEY_SW_7_SEL    P1SEL
    #define HAL_KEY_SW_7_DIR    P1DIR
    
    /*S7-edge interrupt */
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT  BV(1)
    #define HAL_KEY_SW_7_EDGE     HAL_KEY_FALLING_EDGE
    
    
    /* SW_7interrupts */
    #define HAL_KEY_SW_7_IEN      IEN2  /* CPU interrupt mask register */
    #define HAL_KEY_SW_7_IENBIT   BV(4) /* Mask bit for all of Port_1 */
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTL     P1IEN /* Port Interrupt Control register */
    #define HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT  BV(3) /* P0IEN - P1.3 enable/disable bit */
    #define HAL_KEY_SW_7_PXIFG    P1IFG /* Interrupt flag at source */
    
    
    static uint8 halKeySavedKeys;     /* used to store previous key state in polling mode */
    static halKeyCBack_t pHalKeyProcessFunction;
    static uint8 HalKeyConfigured;
    bool Hal_KeyIntEnable;    
    
    void halProcessKeyInterrupt(void);
    uint8 halGetJoyKeyInput(void);
    uint8 halGetSWKeyInput(void);
    
    
       
       
    void HalKeyInit( void )
    {
      /* Initialize previous key to 0 */
      halKeySavedKeys = 0;
    
      HAL_KEY_SW_6_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);    /* Set pin function to GPIO */
      HAL_KEY_SW_6_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);    /* Set pin direction to Input */
    
        HAL_KEY_SW_7_SEL &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);    /* Set pin function to GPIO */
       HAL_KEY_SW_7_DIR &= ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);    /* Set pin direction to Input */
      
      /* Initialize callback function */
      pHalKeyProcessFunction  = NULL;
    
      /* Start with key is not configured */
      HalKeyConfigured = FALSE;
    }  
    
    
    void HalKeyConfig (bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback)
    {
      /* Enable/Disable Interrupt or */
      Hal_KeyIntEnable = interruptEnable;
    
      /* Register the callback fucntion */
      pHalKeyProcessFunction = cback;
    
      /* Determine if interrupt is enable or not */
      if (Hal_KeyIntEnable)
      {
        /* Rising/Falling edge configuratinn */
         PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT);    /* Clear the edge bit */
        /* For falling edge, the bit must be set. */
      #if (HAL_KEY_SW_6_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE)
        PICTL |= HAL_KEY_SW_6_EDGEBIT;
      #endif
        
         /* Interrupt configuration:
         * - Enable interrupt generation at the port
         * - Enable CPU interrupt
         * - Clear any pending interrupt
         */
        HAL_KEY_SW_6_ICTL |= HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT;
        HAL_KEY_SW_6_IEN |= HAL_KEY_SW_6_IENBIT;
        HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT);
    
    
       /* Rising/Falling edge configuratinn */
        PICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT);    /* Clear the edge bit */
        /* For falling edge, the bit must be set. */
      #if (HAL_KEY_SW_7_EDGE == HAL_KEY_FALLING_EDGE)
        PICTL |= HAL_KEY_SW_7_EDGEBIT;
      #endif
    
    	HAL_KEY_SW_7_ICTL |= HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT;
        HAL_KEY_SW_7_IEN |= HAL_KEY_SW_7_IENBIT;
        HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT);
    
        
    
        /* Do this only after the hal_key is configured - to work with sleep stuff */
        if (HalKeyConfigured == TRUE)
        {
          osal_stop_timerEx(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);  /* Cancel polling if active */
        }
      }
      else    /* Interrupts NOT enabled */
      {
       // HAL_KEY_SW_6_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_6_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */
        HAL_KEY_SW_6_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_6_IENBIT);   /* Clear interrupt enable bit */
        osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);
       
         //HAL_KEY_SW_7_ICTL &= ~(HAL_KEY_SW_7_ICTLBIT); /* don't generate interrupt */
        HAL_KEY_SW_7_IEN &= ~(HAL_KEY_SW_7_IENBIT);   /* Clear interrupt enable bit */
        osal_set_event(Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT);
      }
    
      /* Key now is configured */
      HalKeyConfigured = TRUE;
    }
    
    
    uint8 HalKeyRead ( void )
    {
      uint8 keys = 0;
    
      if (HAL_PUSH_BUTTON1())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_6;
      }
    
      if (HAL_PUSH_BUTTON2())  /* Key is active low */
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_7;
      }
    
      return keys;
    }
    
    
    void HalKeyPoll (void)
    {
      uint8 keys = 0;
    
     
    
      /* If interrupts are not enabled, previous key status and current key status
       * are compared to find out if a key has changed status.
       */
      if (!Hal_KeyIntEnable)
      {
        if (keys == halKeySavedKeys)
        {
          /* Exit - since no keys have changed */
          return;
        }
        /* Store the current keys for comparation next time */
        halKeySavedKeys = keys;
      }
      else
      {
        /* Key interrupt handled here */
      }
    
      if (HAL_PUSH_BUTTON1())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_6;
      }
     if (HAL_PUSH_BUTTON2())
      {
        keys |= HAL_KEY_SW_7;
      }
      
      /* Invoke Callback if new keys were depressed */
      if (keys  && pHalKeyProcessFunction)
     {
        (pHalKeyProcessFunction) (keys, HAL_KEY_STATE_NORMAL);
      }
    }
    
    
    uint8 halGetSWKeyInput(void)
    {
      /* The joystick control is encoded as an analog voltage.
       * Read the JOY_LEVEL analog value and map it to joy movement.
       */
      
      uint8 ksave0 = 0;
      uint8 ksave1;
    
      /* Keep on reading the ADC until two consecutive key decisions are the same. */
      do
      {
        ksave1 = ksave0;    /* save previouse key reading */
    
         if (HAL_PUSH_BUTTON1())
        {
           ksave0 |= HAL_KEY_SW_6;
        }
        else if(HAL_PUSH_BUTTON2())
        {
          ksave0 |= HAL_KEY_SW_7;
        }
      } while (ksave0 != ksave1);
    
      return ksave0;
    }
    
    void halProcessKeyInterrupt (void)
    {
      bool valid=FALSE;
    
      if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT)  /* Interrupt Flag has been set */
      {
        HAL_KEY_SW_6_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_6_BIT); /* Clear Interrupt Flag */
        valid = TRUE;
      }
    
      if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT)  /* Interrupt Flag has been set */
      {
        HAL_KEY_SW_7_PXIFG = ~(HAL_KEY_SW_7_BIT); /* Clear Interrupt Flag */
        valid = TRUE;
    
      }
    
      if (valid)
      {
        osal_start_timerEx (Hal_TaskID, HAL_KEY_EVENT, HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE);
      }
    }
    void HalKeyEnterSleep ( void )
    {
    }
    
    uint8 HalKeyExitSleep ( void )
    {
      /* Wake up and read keys */
      return ( HalKeyRead () );
    }
    
    
    
    HAL_ISR_FUNCTION( halKeyPort1Isr, P1INT_VECTOR )
    {
      HAL_ENTER_ISR();
    
      if (HAL_KEY_SW_6_PXIFG & HAL_KEY_SW_6_BIT)
      {
        halProcessKeyInterrupt();
      
       /*
        Clear the CPU interrupt flag for Port_0
        PxIFG has to be cleared before PxIF
      */
      HAL_KEY_SW_6_PXIFG = 0;
      HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0;
      
    }
    
    
    if (HAL_KEY_SW_7_PXIFG & HAL_KEY_SW_7_BIT)
      {
        halProcessKeyInterrupt();
      
      /*
        Clear the CPU interrupt flag for Port_0
        PxIFG has to be cleared before PxIF
      */
     
      HAL_KEY_SW_7_PXIFG = 0;
      HAL_KEY_CPU_PORT_1_IF = 0;
      }
        
      CLEAR_SLEEP_MODE();
      HAL_EXIT_ISR();
    }
    
    
    #else
    
    
    void HalKeyInit(void){}
    void HalKeyConfig(bool interruptEnable, halKeyCBack_t cback){}
    uint8 HalKeyRead(void){ return 0;}
    void HalKeyPoll(void){}
    
    #endif /* HAL_KEY */