This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:通过 CC2652P 和最新 SDK 版本实现 BLE + Thread 并发

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/989912/cc2652p-concurrent-ble-thread-with-cc2652p-and-latest-sdk-release

器件型号:CC2652P

我无法确认 TI CC2652P 是否支持 并发 BLE + Thread。 这是 我们应用的要求之一。

基于此链接、似乎没有支持。  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK#primary-sw

可以有人确认吗?  

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、TI 目前不提供 BLE + Thread DMM 并发示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 BLE+Thread DMM 对于 SoC 和 SDK 是否可行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,这是可能的--我在 SDK 中发布的示例的最早 ETA 是 Q3 SDK (在 Q3的发布末尾)。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷!