This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:未发送的间接消息- Z-Stack Home 1.2.2a

Guru**** 2385390 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/989841/cc2531-undelivered-indirect-messages---z-stack-home-1-2-2a

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我看到 Z-Stack Home 1.2.2a 使用 Z-Stack 内核2.6.3a 时出现了一些意外行为。
我意识到这是一个较旧版本、但此时不能进行更改。

我们的协调器对讲机有一条间接消息排队等待终端设备、短地址为0x1234以供讨论。

  1. 0x1234向协调器发送数据请求消息。 (入住率为2秒)
  2. 协调器通过发送一个 ACK 进行响应、此 ACK 的待处理位标志被设定为1、正如预期的那样。
  3. 协调器不发送排队的消息。
  4. 步骤1至3重复几次。
  5. 协调器对讲机报告由于初始尝试发送消息后大约7秒的 MAC 事务超时而导致的事务失败。  

网络上还有8个其他器件、 该区域存在一些2.4GHz 干扰。  

是否有人看到过这种或类似的行为?  

感谢你能抽出时间。

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您能否提供一个监听器日志来说明您所观察到的问题?  以下是相关 的 E2E 帖子、您是否应用了 任何已知问题修复

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供链接。  我之前已经检查过这两个问题。 我必须向管理层核实 我是否能够提供日志。

    您是否可以拨打电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件提供日志。 我可以获取您的地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过私人消息进行聊天。

    此致、
    Ryan