请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC1352P
您好!
我们有自己的硬件和 CC2652P、可以使用 基于 LAUNCHXL-CC1352P-2 ZNP 的 SimpleLink SDK 示例、但有一些微小的更改、包括将器件型号更改为 CC2652P1F。 我们现在将更新到 SimpleLink 4.40.4.04版本、但它不允许我们像以前的版本那样更改变体。 它提到应该从 SysConfig 更改它、但我们找不到执行它的位置。 我应该如何更改它? 还是 在从 CC1352P 转到 CC2652P 时不再需要更改变体?

谢谢!