This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在 ZigBee 的背景下、功耗有多低?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/984804/cc2652p-in-the-context-of-zigbee-how-low-the-consumption-can-be

器件型号:CC2652P
尊敬的 TI: 
我正在开发由电池供电的 ZigBee 器件(ZED)。 因此、我需要非常低的功耗。 我使用的是 CC2652P MCU。
在示例项目中、引脚待机功耗约为2uA。 但是、在 ZigBee 的背景下、功耗有多低? 该应用需要 CC2652P 的最大平均功耗为10uA。 这在 ZigBee 环境中是可行的吗?

非常感谢。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc、

    这将取决于您的输出发射功率、节点类型、使用的外设和轮询/报告间隔。  休眠式 ZED 能够 在待机模式下实现1uA 的电流。  由于接收器必须始终处于打开状态、ZR/ZC 角色将需要更大的电流。  您可以查看 SWRA625、SWRA478和 SWRA636 以及  《Z-Stack 用户指南》的"电源配置"部分。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    非常感谢。