Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
您好!
对于应用支持、我想在 CC2652P1FRGZR 无线 MCU 上定制 IEEE 802.15.4的 MAC 和 PHY 层、CC2652P1FRGZR 是否支持定制 MAC 和 PHY 层?
该器件支持定制或更改 MAC 和 PHY 层的灵活性有多大?
感谢您的回答。
最棒的
Aniket
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、AB、
感谢您对禁用 CSMA 的响应。
是的、我们计划构建自己的协议。 我在这里已经介绍了 TI 的无线电软件包(rflib) API 文档
但无法找到与修改 PHY 层相关的命令。 是否有任何与此相关的 API 命令?
此致、
Aniket
Aniket、
您无需禁用 PHY 上的任何内容。
只要您在发射前不告诉无线电执行 CSMAS、您就应该是好的。
这是通过不调度任何 CMD_IEEE_CSMA 命令来实现的。
如果您需要修改 PHY (数据速率、调制、Rx 带宽、频率等) 这可以使用 SmartRF Studio https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 来实现
此致、
AB
您好、AB、
[引用 userid="228350" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1006312/cc2652p-cc2652p/3739856 #3739856"]对讲机可以修改此操作、但这些修改/寄存器不会公开。您能否在对讲机中解释修改此内容的方法?
如果我们要更改无线电的调制层中的某些部分、可以执行吗?
感谢您的回答。
此致、
Aniket。