This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:将 cc2652RB 与摄像机 IP 连接为 RX/TX 通信

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1013751/lp-cc2652rb-connect-the-cc2652rb-with-camera-ip-as-rx-tx-communication

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2652RB

大家好、

你好。 我们需要您的帮助来检查客户的问题。  

他们使用的是 TI Launchpad 套件以及 SimpleLink 无线 MCU LP-CC2652RB。

其应用是 将 cc2652RB 与摄像头 IP 连接为 RX/TX 通信。 您能为我们提供帮助并分享有关我们如何将 CC2652RB 连接为 RX/TX 的指导吗?

此外,客户只需使用 CC2652RB 的 ZigBee 模块来开发他们的代码。  

提前非常感谢您的支持。  

此致、

Jonathan