This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SimpleLink SDK 示例,不能使用单端模式 RFP

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1012272/cc2652p-simplelink-sdk-example-can-not-use-single-ended-mode-rfp

器件型号:CC2652P

大家好、 我使用 CC2652P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、CCS10.2。

我测试了一个示例、如下所示:

在此示例项目中、我将 syscfg 中的电路板更改为定制板、以便我可以在射频设计中将 Font -end 更改为2.4G。

将电路板更改为定制电路板并添加 rfDriverCallbackAntennaSwitch()后,我成功构建了项目。

然后、我将射频设计中2.4GHz 的前端更改为外部偏置、单端模式 RFP 从外部偏置、差分模式、如下所示:

然后、我构建了项目、但如下所示失败:

显示未找到 FontEnd [XS_RFP]。

但我需要在应用中使用单端模式 RFP。

那么、如何使用单端模式 RFP?

谢谢。