This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:ZigBee 和 WiFi 干扰

Guru**** 2382600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1011279/cc2531-zigbee-and-wifi-interference

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件:CC2538
大家好、我正在尝试评估 WiFi 和 ZigBee 之间的干扰是如何的、我知道两者都在2.4GHz 下工作。 我想在控制器(使用 Zigbee2Mqtt 项目的 CC2531)和器件之间执行 ping 操作、方法是 ping 通接收和丢失的数据包、以研究 WiFi 如何干扰 ZigBee 通信。 我不知道是否有任何机制来实现这一点、或者是否有其他方法来实现这一点。 您对此有什么想法吗?

谢谢!

BR。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、TI 以前提供了有关 WL18xx 和 CC2538上 Wifi 共存的应用手册、但该应用手册已被弃用、目前尚不可用。 您可以尝试使用 Google "ZigBee WiFi 共存"来获取一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SWRU432中的操作有一个小说明 、但正如 YK 所述、此用例的固件尚未维护。  我建议您考虑使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 器件、因为 Zigbee + WiFi Coex 将在2021年7月支持运行。  也就是说、它不会添加 MT API 命令来控制共存引脚、也不会向 ZNP 的主机发出有关 Zigbee 通信是否因高 WiFi 流量而失败的警报。

    此致、
    Ryan