Other Parts Discussed in Thread: CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 主题中讨论的其他器件:CC2538
大家好、我正在尝试评估 WiFi 和 ZigBee 之间的干扰是如何的、我知道两者都在2.4GHz 下工作。 我想在控制器(使用 Zigbee2Mqtt 项目的 CC2531)和器件之间执行 ping 操作、方法是 ping 通接收和丢失的数据包、以研究 WiFi 如何干扰 ZigBee 通信。 我不知道是否有任何机制来实现这一点、或者是否有其他方法来实现这一点。 您对此有什么想法吗?
谢谢!
BR。