This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:向网关的单个端点报告属性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1010121/lp-cc2652rb-report-attribute-to-single-endpoint-of-gateway

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

您好!

我将使用 TI 为我的网关项目提供的 Zigbee Linux 网关3.0应用。 在中、网关主机为 IMX8、ZNP 为 CC2652RB。

用于承载 IMx8微型评估板(https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/IMX8MMEVKBHUG.pdf)  

ZNP 是 CC2652RB-LP (https://www.ti.com/tool/LP-CC2652RB )

电路板通过扩展头进行连接。DIO2充当 RxD、DIO3充当 TxD。

ZNP 板使用  simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04中提供的示例 ZNP 应用进行编程。

ZigBee-Linux-sensor-云 是 为 IMX8交叉编译的。

我将有多个终端设备加入网关、网关将被配置为报告属性。  网关上的单个端点是否可以处理 所有传入报告属性?  TI 是否提供任何回调,以通知应用程序已收到特定群集的报告记录 ?  

附加了报告属性即将出现的群集列表。

 

谢谢、

Vikase2e.ti.com/.../7608.ZigbeeClustersList_2D00_V0_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为这是可行的。 您可以将所需的所有群集添加到单个端点中以实现此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈宜凯-感谢您的更新。

    您能解释一下如何将所有群集都连接到网关的单个端点吗?

    -Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 gateway_config.tlg 中将群集添加到 CombinedInterfaceInputClusters 和 CombinedInterfaceOutputClusters。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    过去、我能够将 群集 ID 添加到 .on ('haggateway:GW:report'、function (data){from ZB-gateway.js to service instances、而不是默认 的 ZBL.HA_cluster_ID.temature_measurement。   确保在 source\projects\node\nodejs_ZB_gateway\devices 中包含正确的设备类型

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不打算使用 Node.js Zigbee 网关部件。我将使用 网关示例应用程序。

    那么、我能否在  gateway_config.tlg 中向 CombinedInterfaceInputClusters 和 CombinedInterfaceOutputClusters 添加群集。 ?

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个示例、  您可以在网关.js 中跟踪回调到 haggatewaysrvr.c 中 haggateway_PB.gwCmdId_t.gw_attribute_reporting_IND 的调用、然后在 gatewaysrvr.c 中跟踪处理属性属性 Ind/sendGwgwteReportingInd 的调用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您是否有说明如何在 ZigBee 3.0网关中启用报告接收回调的文档或知识库?

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、没有这样的特定文档或知识库来解释如何在 ZigBee 3.0网关中启用报告接收回调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《Z-Stack 开发人员指南 》中有一个小说明、与我提供的信息相比、没有更详细的介绍。  您还可以在  Zigbee 、3_0_Linux_Gateway_1_0_1\Documents 的 API 文档中找到所述的 gw_attribute_reporting_inds

    此致、
    Ryan