This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:X 射线 AOI 在100%装配体上使用是否安全?

Guru**** 2584465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1006752/cc2430-is-x-ray-aoi-safe-to-use-on-100-of-assemblies

器件型号:CC2430

您好!

我的客户遇到一些生产问题、希望在组装过程中实现100% X 射线 AOI。 他们询问我们是否有任何相关信息、这些信息是否安全以及是否会/可能会损坏 TI 组件? 他们在这个特定的 PCBA 上专门使用 CC2430F128RTCR、但我们非常感谢 TI 提供的有关这个主题的任何信息。

他们发现下面的 IEEE 白皮书显示了低剂量 X 射线 AOI 后 DRAM 性能的下降。 我知道很多客户都在做这种检查、但我找不到任何特定于 X 射线 AOI 的文档。   

https://ieeexplore.ieee.org/document/4017167 

非常感谢您的任何帮助!  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向我们的生产人员询问了有关这方面的信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 FI!

    只需查找任何显示可以对器件进行 X 射线检查的文档、这样做不会导致任何内存或器件问题。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有时间安排我们何时可以获得更新? 客户要求更新。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至内部讨论时关闭。