This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:与 Z-stack 兼容的 CCS 中的库?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2652R, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1009676/cc2538-libraries-in-z-stack-compatible-ccs

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2652R

尊敬的专家:

美好的一天!

客户希望使用 cc2538开发 ZigBee 产品并使用 code composer studio 作为 IDE。 他注意到、z-stack 中的这些库是由 IAR 构建的。  它可以 在 CCS 中使用吗?

我检查了 E2E 查询,有人说 CCS 不支持 Z-stack 3.0,但我没有找到我们的工程师直接回复。 可以帮助我确认吗?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它不兼容。 对于 CC2538 Z-Stack、您必须使用 IAR。 顺便说一下、建议在新的 Zigbee 设计中使用 CC2652R 而不是 CC2538。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您愉快的 Leon、

    我可以确认宜家的说法。 客户最好考虑 使用具有 最新 LaunchPad EVM、季度堆栈更新和最新 TIREx 文档的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 解决方案。

    此致、
    Ryan