Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我有75个节点设置、1个协调器、其他设备是路由器、一些节点在连接到 ZigBee 网络后会被软复位。
如果节点已成功加入网络、网络中断或重置的情况可能是什么?
能否将 NWK_MAX_DEVICE_LIST 配置为小于20? 我通过将 协调器的 NWK_MAX_DEVICE_LIST 设置为1进行了测试、 观察到仍有2个节点加入了网络。 节点之间的距离很远,因此第一个节点是协调器的直接子节点不能是 第二个节点的父节点。 协调器似乎仍然允许将2个设备作为直接子设备加入。 如何确认协调器在其最大设备列表条目已满时限制新设备?
对于闪存大小和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX、大型网络配置如何工作?
当 NWK_MAX_DEVICE_LIST 值为5时、设置为20的 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 值不允许连接网络中的单个节点。
对于大型网络配置、NVOCMP_NVPAGES 为4、其中 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 为85、 NWK_MAX_DEVICE_LIST 为12、在加入网络后仍面临节点软复位问题。
这种情况发生在少数节点上、40-45个节点不会复位。
谢谢、
Ankit Siddhapura。