This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:CC2652P、CC1352P

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1007733/launchxl-cc1352r1-cc2652p-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

大家好、

我正在尝试使用 launchpad CC1352R1上的 TI-ZStack SDK 开发应用程序,我能够执行应用程序正常并运行多次,但我注意到它开始生成错误“[ERR]:[断言原因] 3”。 在循环中连续运行、这由 Main_assertHandler (MAIN_assert_MAC)生成。 我不确定原因、但我知道在 MAC 中有一些事情要做。

请帮助我解决此问题或出现的问题。 或者为什么通常会出现此错误。

谢谢

Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    只要调用 assertHandler、就会返回 MAIN_ASSERT_MAC、该操作会在 MAC 内的任何问题发生。  这很难确定并进一步调试、因为此功能位于 ROM 和预构建库中。  您能不能描述一下您在自定义应用程序中尝试的会导致问题的原因、无论是闪存修改还是 RF 负载过重?  重启电源或恢复出厂设置是否可以解决此问题?  如果您可以可靠地重新创建问题,则应将应用程序更改与默认示例进行递增,以确定是哪种添加导致了问题。

    此致、
    Ryan