This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 AVDD5是否挂起?

Guru**** 2769085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1006536/cc2530-cc2530-avdd5-suspended

器件型号:CC2530

客户做了一个板、avdd5被挂起。 请帮助指出风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    暂停表示 NC (未连接)? 器件的模拟电路的电源。 应将其连接到电源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AVDD5未连接、该电源连接到仅用于 ADC 的模拟电路?如果不使用 ADC、则无法连接 AVDD5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接 VDD 引脚违反数据表中的"绝对最大额定值":"所有电源引脚必须具有相同的电压"