This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:重命名 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 中的 SampleApp

Guru**** 2933650 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1005968/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-rename-sampleapp-in-simplelink-cc13x2-26x2-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1352PTIMAC

您好!

我正在尝试根据 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_ISC_SampleApp 重命名项目的 SysConfig 中的应用程序名称。 但是  、zcl_config.h 中生成的 zclConfigInit 函数 仍在#ifdef BDB_REPORTING 块中引用 SampleApp_serviceTaskId。 将 C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48\source\ti\Zstack\.meta\templates \zcl_config.c.xdt、第436行和567行更改为

  bdbString +='\tZstackapi_BdbRepAddAttrCfgRecordDefaultToListReq ('+ appNameCamel +'_serviceTaskId、&Req);\n'; 

解决这个问题。

此外、我发现 编译器包含中缺少应用程序目录。

导入项目时我错过了什么?

谢谢、

  Robson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robson、

    请参阅此 E2E 帖子 、了解问题说明和解决方法。  如果工程编译时没有错误、则应准备好所有必要的编译器包含项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果我重命名 SampleApp.c/.h (以及 SampleApp.h 中相应的#ifdefs)、并将 Application/ui/zcl_sample_app_def.h 中包含的文件更改为相应的文件、我将获得以下编译。  删除包含目录"${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/zstack/apps/sampleapp 并添加"${PROJECT_ROOT}/Application"可修复此问题。

    此致、

     Robson

    调用:ARM 编译器
    flags:--cmd_file="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/Config/f8wrouter.opts /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/ota /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/common/cc26xx/flash_interface /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/StartUp /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/util /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Common/touchlink /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/Config -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/ota /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/common/cc26xx/crc /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/Services /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/ZStackApi /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/af --include_path=/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/default --include_trine-cn"/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/oad/CC13X2_CC26X2R1_LAUNCHXL --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti --include_path=/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/ui --include"/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Common/gp:c.com.cn"/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/bdb --include_path=--include": include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/gp --include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/HAL/Crypto --include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/MAC/HighLevel --include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/HAL/Platform --include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/HAL/RF /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/MAC /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/ROM /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/zdo /ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/include /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/services/saddr /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/hal/platform --include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/nwk --include_path=/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/sec /Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/zmac /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/mt /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/services/sdata /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/hal/rf --include_path=/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/MAC/LowLevel --include_path=/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/osal_port --include_tr.com.cn"/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/sys:include_path=/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Stack/ZStackTask --include_/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/osal /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/hal/crypto /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/bdb /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/af: include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/bdb/touchlinkapp --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/gp --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/sec --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/api --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/nwk /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/zcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/zmac/f8w /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/tracer /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/osal_port --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/zdo --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/ui /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/fh /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/rom /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/osal_port/osal_port_tirtos --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/stack/sys --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/zmac --include_tr.com.cn"/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/common/cui:include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/high_level --include_/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/heapmgr /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/util /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/common/nv: include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/util --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/config --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/startup --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/api/inc --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 --include_path="C:--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc
    flags (cont-d):-include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib - include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/common/time - include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/zstack/apps/sampleapp - include_path="C:/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Common/zcl - include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/posix/ccs - include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source/ti/ti154stack/common/boards - include_path=C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48/source - define = tos_define = tos_define - define tos_define = tos_define = tos_define define=NVOCMP_NVPAGES=2 --define=device_family=cc13x0 --define=DeviceFamily_CC13X2 --define=no_CC1312R1_support --define=config_PA_type=APIMAC_HIGH_PA --define=c1352P_2 -g --c99 --prob_support/capsitation_reats=ench_off-subs=ench_subs=ench_with-out_subs=ench_subs=ench_subs=ench_with-out-out_subs=ench_subs=ench_subs=ench_with-out-out-out-out-out-out-subs=ench_subs=ench_subs=ench_subs=ench_subs=ench_subs=ench_subs=ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_off-/Users/rpdmi/Desenvolvimento/Workspaces/Automacao/cc13x2/zr_sampleapp_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos_ccs/default/syscfg obj_directory="Application/ui"-cmd_file="configPkg/compiler.opt"
    "C:/ti/ccs1031/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/bin/armcl -@"Application/ui/zcl_sampleapps_ui_ccsCompiler.opt"

    >>编译失败
    application/ui/subdir_rules.mk:9:目标'Application/ui/zcl_sampleapps_ui.obj'的配方失败
    "...\Application\ui\zcl_sample_app_def.h"、第38行:致命错误#1965:无法打开源文件"testapp.h"
    1在编译"../Application/ui/zcl_sampleapps_ui.c 时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake:***[Application/ui/zcl_sampleapps_ui.obj]错误1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我知道 Robson、我已经通知软件开发团队 ${PROJECT_ROOT}/应用 程序缺失(尽管此目录中包含其他文件夹)、应该添加到 ARM 编译器的 Include Options 搜索路径中。

    此致、
    Ryan