This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:从 Z-Stack 内核 v1.0.0.0迁移到 Z-Stack 内核 v3.3.0

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1160220/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-migrating-from-z-stack-core-v1-0-0-0-to-z-stack-core-v3-3-0

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、

是否有文档可帮助从 Z-Stack 内核 v1.0.0.0迁移到 Z-Stack 内核 v3.3.0。 我正在研究一个使用 CC13x2_26x2 SDK 3.10.00.53的项目、并尝试更新到 CC13x2_26x2 SDK  6.20.00.29。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikrima、

    下面是 Z-Stack 迁移指南、但是由于这些 SDK 版本之间存在三年的更改/更新、因此我可以提出的最重要建议是导入 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.20 Z-Stack 示例、该示例最能代表您的项目需求并手动移植应用更改。

    此致、
    Ryan