Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SYSCONFIG, Z-STACK, CC1352P, CC2652R, CC2531
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 SysConfig、 Z-stack、 CC1352P、 CC2652R、 CC2531
您好!
我们实际上使用的是 Freescale NXP MC13213 (MC13192 MC13202)和 SMAC 堆栈
(这是基于802.15.4构建的 Freescale NXP 最简单的堆栈)
该芯片组将在今年年底推出 NLA、我们希望将其替换为 CC2652P。
我已经安装了所有 SimpleLink440套件、并且能够在 CC2652上编译、运行和调试
(模块 Eebyte E72 2G4M20S1E)、但无法与 Freescale 建立射频通信。
这不是真正的 Zigbee。 2.4GHz 值得一去。我的问题是什么
1) 1)您建议从哪个项目开始?
例如,我将 rfEasyLinkRx 用于 CC1352P2,但哪一个更好?
2) 2)所有射频参数使用哪种射频配置?
有很多东西需要配置、如果有人配置正确、我会很高兴
(最好是具有宽开式射频辐射、然后降低接受能力)
3) 3)天线开关的配置
TX = DIO5设置为1
RX = DIO6被设定为1
我非常感谢帮助建立射频通信,因为这将更加容易...
此致
Francois