This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:晶体振荡器选择

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/997739/cc2530-crystal-oscillator-selection

器件型号:CC2530

我们的客户希望为 GPS 应用选择高精度26MHz、5ppm、5pF 晶振、以便为 CC2530提供时钟源。 可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是不可行的、因为 CC2530使用32M 晶体。 您可以参阅 CC2530数据表。