This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:在 LP-CC2652RB 上启用两个 UART

Guru**** 2931080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/996494/lp-cc2652rb-enable-both-uart-on-lp-cc2652rb

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

尊敬的:

在 ZNP 示例源代码中、UART0用于与主机 MCU 通信、因此我需要启用其他 UART 端口以打印一些调试。

我找不到 CC2652RB 的多路复用器引脚功能表、因此我不知道可以使用什么引脚。 当我从 Resource Explorer 导入 UART2echo 工程并检查.sysconf 文件时、UART 引脚是 UART0、而不是 UART2。

那么、您能否向我发送一些如何在 ZNP 源代码上启用 UART2以打印调试的说明?

谢谢、

Khai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 UART2。 由于 NPI UART 使用 UART1、因此您的第二个 UART 只能使用 UART0、我认为这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    下图中 ZNP 项目中的 UART 配置:

    我不清楚"NPI UART 使用 UART1 "。 那么,如果我想使用 uart0,如何配置 sysconf 文件? 我需要使用什么是 DIO 引脚?

    谢谢、

    Khai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 sysconf 中使用默认的 UART2配置、并且可以输出调试消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我已经使用 UART0的"display"配置打印 UART 日志。

    谢谢你。

    Khai。