This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:需要有关 ZNP 的更多指令

Guru**** 2556870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, LP-CC2652RB, Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/992640/lp-cc2652rb-need-more-instruction-about-znp

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他部件:CC2652RBZ-stackSysConfig

尊敬的:

我们需要通过 SPI 协议使用 CC2652RB 和 MTK 芯片设计 ZNP 系统。 我在 SDK 中找到了使用 UART 协议和 Z-Tool 的 ZNP 示例源、但我无法清楚地理解。

您能给我一个问题:“在哪里可以找到  CC2652RP 和嵌入式 Linux ( 作为 MTK 芯片)的示例源?在 ZNP 模式下,通过 SPI 协议可以相互通信?”

谢谢、

Khai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下图所示:sysconf 工具无法检测 zed_light 项目的 SysConfig 文件作为 GPD_switch 项目的 SysConfig 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 SDK 和 CCS 的哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CCS 版本为10.3.0、SDK 为 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用最新的 SDK 5.10吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    导入其他 zed_light 项目(SDK 5.10)后,我可以将频道编辑为13,但在运行后,UI 仍然显示频道00,如下所示:

    谢谢、

    Khai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设备加入网络、它将显示在[通道]上。 通常,在加入任何网络之前看到00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chen、Ryan。 我已成功运行演示项目