This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设置 cc2538 + cc2592 TX 功率0

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/992283/how-to-set-cc2538-cc2592-tx-power-0

主题中讨论的其他器件:CC2592CC2538

大家好

我知道使用此函数"macRadioSetTxPower()"来设置 TX 功率。

CC2592规格:7.5dBm ~ 22dBm => 0x42 ~ 0xFF

但该规格未定义 TX 功率0的值。

如何设置 TX 功率0?

有时我需要关闭 TX 电源。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    CC2592是一款放大器。 我相信您不能将其增益设置为0dBm。 您是否需要以较低功耗进行广播?

    最棒的
    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我可以通过其他方式在 cc2538上关闭射频电源吗?

    CC2538+CC2952是我的路由器。

    我的终端设备将在许多路由器之间连接。

    因此、我需要切换路由器的射频功率 以控制终端设备连接的路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    此帖子 建议 使用 MAC_PwrOffReq()和 MAC_PwrOnReq()。 你试过这个吗?