This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有关 RSSI 和链路质量关系的问题。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/992257/cc2652p-questions-about-rssi-and-linkquality-relationship

器件型号:CC2652P

大家好 、 我使用 CC2652P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、CCS10.2。

我在测试802.15.4数据 TX 时发现问题。

 网址为 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/953342

 即 RSSI = LQI * 0.38 - 87;

我在支持 LQI 和 RSSI 的 dataIndCb 中对此进行测试。

我将获取以下数据:

RSSI : -73dBm, LQI : 51
RSSI : -72dBm, LQI : 54
RSSI : -71dBm, LQI : 57 
RSSI : -64dBm, LQI : 78
RSSI : -63dBm, LQI : 81

MATLAB 中的执行图如下所示:

它具有很高的线性度。 在 MATLAB 中使用 Polyfit、如下所示

它显示 RSSI = LQI * 0.33 - 90。

那么、关于 RSSI 和 LQI 之间关系的两个结果、哪一个是正确的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好、Yingtao、

    感谢您提供调查结果。  我检查了 MAC 源、Hector 的公式仍然适用。  但是、 对于该器件系列、ED_RF_POWER_MAX_DBM 已修改为-5dBm、并将 ED_RF_POWER_MIN_DBM 修改为-90。  使用这些值、我得到的公式与您推断的公式完全相同。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YingTao 和 Ryan、

    已 在 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04的 ti154stack 和 ZStack 上验证了公式和(-5dBm 和-90dBm)。

    LQI =(MAC_SPEC_ED_MAX *(RSSIdbm - ED_RF_POWER_MIN_DBM)/(ED_RF_POWER_MAX_DBM - ED_RF_POWER_MIN_DBM);

    其中 MAC_SPEC_ED_MAX = 255、ED_RF_POWER_MIN_DBM =-90、ED_RF_POWER_MAX_DBM =-5

    此致、

    David