This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZTool TCP 套接字连接

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/990848/cc2530-ztool-tcp-socket-connection

器件型号:CC2530

尊敬的团队:

是否有现成的硬件/软件解决方案可用于使用 Z-Tool 的 TCP 套接字连接?

请帮助您检查它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试检查 Z-tool->Tools->Settings 中的“套接设备”选项卡是否是您所需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我不知道具体情况、您能进一步描述您客户的要求吗?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否详细说明 Z 工具->工具->设置中的"套接设备"选项卡的用途或用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我不确定是不是由 YK,我以前从未使用过这个功能。  帮助内容中的说明是,可以 输入服务器名称(例如 localhost)和端口号(例如10441),以便通过套接字连接连接连接到设备。   如果在套接字设备选项卡中选择了自动扫描选项、则所有套接字连接都将添加到列表中。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否与工具团队联系、以了解有关如何使用此套接字器件功能的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    Z-Tool 已有几年未更新、工具团队无法提供有关此功能操作的任何进一步信息。  我不建议将其用于您的设计。  您的特定应用需求是什么?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚阅读了这篇关于如何在 ZTOOL 中使用插座连接的文章,我在 Ztool 中看到了类似的项目,因此我对它的用途以及如何使用它感到好奇。 出于好奇、我会问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解了 YK,感谢您的全面解释。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TI 工具团队不知道它的用途和使用方法,我建议您将其从 ZTool 中删除,以避免误导。