This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:TIMAC-CC2530.lib 对2.x &amp 的请求;3.x 源代码

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/992001/cc2530-timac-cc2530-lib-request-for-2-x-3-x-source-code

器件型号:CC2530

我正在努力解决 TI ZigBee 器件可能出现的问题。

我希望 TIMAC-CC2530.lib 的源代码能够简化调试。

我需要 TIMAC-CC2530.lib 的2.x 和3.x 源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否就遇到的问题与 TI 联系过?  您是否能够在此主题上讨论它们?   如果我们需要通过私人消息讨论此事、请向我发送一份友谊请求。

    此致、
    Ryan