This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:从 incomingzclmessage 解析负载的示例

Guru**** 2558430 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/990996/cc2530-example-for-parse-payload-from-incomingzclmessage

器件型号:CC2530

尊敬的:

我将从传感器向协调器接收 IAS 区域更改通知。 根据 IAS 区域通知,我需要使 GPO 打开/关闭协调器。

我需要在 IncomingZCLMessage 函数中进行有效载荷解析。  

您能否提供任何示例来解析有效负载以相应地设置 GPO。  

请 告诉我、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的具体示例。 您可以参考 ZCL 规范来解析  IncomingZCLMessage 中的有效负载、从而相应地控制 GPO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管无法跨器   件变体进行移植、但您可以参考 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK IAS 示例(CIE、警告器件和区域)和 Zigbee 自定义可认证产品 SimpleLink Academy 实验。

    此致、
    Ryan