This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZTool 胜出#39;t 检测它

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/990775/cc2530-ztool-won-t-detect-it

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、  

客户 在其 CC2530用作 Zigbee 网络处理器时遇到问题。 下面是查询。

"
我的目标是设计 Zigbee 终端设备。 我决定使用 CC2530、因为它似乎是满足我需求的最佳解决方案(低成本+低功耗)

到目前为止,我所做的是:
•下载 ZStack 3.0.2
•使用 IAR Workbench IDE - 8051 10.30.1构建 ZNP 项目(Z-Stack 3.0.2 >项目> ZStack > ZNP > CC253x)
•使用具有闪存编程器 v1的 CC 调试器将固件上传到 CC2530 (www.ti.com/.../FLASH-PROGRAMR)
•上传成功

什么不起作用:
•Ztool 无法识别 CC2530。

CC2530插入了 FTDI USB => UART 转换器。 我根据文档插入了所有器件

CC2530 FTDI USB => UART
P1_4 (CT) RTS
P1_5 (RT) CTS
P1_6 (TX) RX
P1_7 (RX) TX
P1_2 (CFG0) GND
P2_0 (CFG0) GND
"
此致、

梅纳德