This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:cc2652p1F 和 cc2652p7f 之间的差异

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652P7, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/990573/cc2652p-difference-between-cc2652p1f-and-cc2652p7f

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC1352P7

大家好、团队、

正如我在 Uniflash 器件列表中看到的 CC2652P7F。 但 TI 网站上未提供相关信息。

请阐明 cc2652P1 (我们已经在使用)和 cc2652P7之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanraj、

    CC2652P7器件将内部闪存增加至704kB。  除了 器件发布后的产品文件夹本身之外、SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v5.10和 LP_CC1352P7变体的发布还将提供更多信息。

    此致、
    Ryan