This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R:LAUNCHXL-CC26X2R1的 TI-RTOS 示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1160722/cc2652r-cc2652r-ti-rtos-example-for-launchxl-cc26x2r1

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我从 SimpleLink for CC26xx SDK 中导入了 TI-RTOS 项目"empty""C :\ti\中的驱动程序文件夹 \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\empty\tirtos7\ticlang、并成功构建了项目。 但我在项目中找不到 TI-RTOS 配置文件*。cfg。

这是否意味着它不是 TI-RTOS? 但它确实会创建线程并 调用 BIOS_start()。 如果我只将.cfg 文件复制到此工程中并对其进行编辑、是否可以正常工作?

或者、如果我想使用 TI-RTOS、我是否只需要使用其他示例? 我确实会在一些其他文件夹中看到工程、而不是具有.cfg 文件的"drivers"文件夹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Crane、您好!

    对于 TI-RTOS7、之前在*。cfg 中设置的配置现在位于*。syscfg 文件中、请使用文本编辑器将其打开以查看类似的内容、或从 SysConfig 编辑器修改模块。  请在此处进行更改、而不是复制*。cfg 文件。  《迁移指南》中有更广泛的说明。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢 Ryan!