This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:适用于 LAUNCHXL-CC26X2R1的 TI-RTOS

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2642R, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1158416/cc2652r-ti-rtos-for-launchxl-cc26x2r1

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1CC2642R

您好!

我正在将 TI-RTOS 移植到 CC2652R 并有一些问题。

评估板为 LAUNCHXL-CC26X2R1。 请确认它适用于 CC2652、而不是 CC2642、因为评估板简介页面中也提到了后者的 MCU。

2.下载 TI-ROS 后、我会在 Resource Explorer 中看到此选项。 DoE 这意味着它仅支持 GCC 编译器、是否支持 CCS IDE?

3.尝试将"hello"导入 CCS v12。但有时会显示"在本地安装软件"、有时会显示"无法获取代理..."。 问题可能是什么?

感谢您的支持!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crane、

    1:LAUNCHXL-CC26X2R1用于评估 CC2642R 和 CC2652R。 此外、要回答您的问题、可以在 LAUNCHXL-CC26X2R1上焊接 CC2652R (您可以通过查看焊接在电路板上的器件的标记来检查)。

    2-我建议使用"TI 驱动程序" 示例而不是"TI-RTOS 内核"示例。
    在 TI 驱动程序示例中、您应该找到 TI-RTOS7的示例(我建议您使用这些示例)、以便使用 TICLANG 进行编译(例如在 CCS 中)。 请注意、CCS 也可与 GCC 配合使用。

    3-您遇到的问题可能是未安装 SDK 导致的。 您可以在 以下位置下载 SDK:https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clement 的回复!

    1) 好的、明白了。 很好奇、对于使用 CC2642的人来说、他们将如何使用  LAUNCHXL-CC26X2R1? 更换评估板上的 IC?

    2和3)明白了。 我将按照您的说明进行操作、然后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="527652" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1158416/cc2652r-ti-rtos-for-launchxl-cc26x2r1/4356116 #4356116"]1.) 好的、明白了。 很好奇、对于使用 CC2642的人来说、他们将如何使用  LAUNCHXL-CC26X2R1? 更换评估板上的 IC?[/报价]

    我很高兴你提出要求。

    CC2642和 CC2652是蓝牙 LE 操作的二进制兼容产品(然而、CC2642无法运行非 BLE 射频操作)。 因此、在运行 CC2642评估时无需更换 IC。

    请注意、在幕后、针对 LAUNCHXL-CC26X2R1的 BLE 项目配置为针对 CC2642构建。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、我安装了 Simplelink SDK、并按照您在2中的建议执行了操作。)

    当我尝试从 Resource Explorer 导入空项目时、会出现一个弹出窗口、为我提供 CC2652R1F 和 CC2652RSIP 的选项。 我尝试了这两个选项、都得到了该错误:

    您认为问题可能是什么?

    谢谢!

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来是 CCS 安装的问题。

    -您是否安装了 CCS IDE? (https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO)

    -安装 CCS 时、您是否安装了用于与 CC13XX/CC26XX 无线 MCU 配合使用的组件? (请 参阅此处)

    验证上述步骤后、是否可以重试?

    如果问题仍然存在、请尝试以下操作:

    1 -打开 CCS

    2-单击 Project > Import CCS Projects...

    3-单击"Browse"

    4-在出现的窗口中,导航至 C:\ti\ \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\empty\tirtos7\clicang、然后单击"select folder"

    5 -单击"完成"

    我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CCS 已安装并使用最新版本进行更新。

    我已经验证了所有内容、除了我不确定的处理器选项之外、如果选择了用于与 CC13XX/CC26XX 无线 MCU 配合使用的组件。 我如何验证它? 我尝试从"Help"中运行器件支持以找到它、但在它根据需要关闭 CCS 后、它没有执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装了 CCS 并为 CC26XX 选择了处理器支持。 然后、我从文件系统导入了示例工程、它可以正常工作。  

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    干得不错! 感谢您的介绍!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、我在 drivers 文件夹中的空项目中找不到 TI-RTOS 配置文件*。cfg。 这是否意味着它不是 TI-RTOS? 但它确实会创建线程并 调用 BIOS_start()。 如果我只将.cfg 文件复制到此工程中并对其进行编辑、是否可以正常工作? 或者、如果我想使用 TI-RTOS、我需要使用其他示例? 我确实看到一些文件夹中的项目、除了驱动程序之外、还有.cfg 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请打开一个新主题、这样我们就可以让合适的专家为您提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以了。 谢谢!