This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:与 CC2530进行比较

Guru**** 2944380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2652R, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1160654/cc2652r-comparing-to-cc2530

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:CC2530、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

大家好、

只需验证一下、新设计的 CC2652R 的语法是否类似于 CC2530 (也就是说、它可以直接移植)? 构建 CCS 工程是否还包含协议栈?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    CC2652R 和 CC2530是两种非常不同的 Zigbee 产品。  

    CC2652R CC2530
    内核 ARM Cortex-M4F 8051.
    闪存(KB) 352. 高达256
    RAM (KB) 88 8.
    软件版本 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK Z-STACK-3.0.2
    软件更新 每季度一次 不是从2018年开始
    IDE 支持 CCS 12.1或 IAR-EWARM 8.51 IAR-8051 10.2.
    推荐 是的 否

    这两个器件之间的软件资源无法直接移植。  您还可以参阅 《Z-Stack 迁移指南》。

    此致、
    Ryan