This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:每当 ZigBee 执行定向(加入网络)时、看门狗超时就会意外发生

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1003480/cc2530-watchdog-timeout-unexpected-whenever-zigbee-does-steering-join-the-network

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好、Ryan 和 YK、

我已经通过定义的宏 WDT_IN_PM1在 ZStack 3.0.2中启用看门狗、然后在 osal_start_system ()中将看门狗馈入如下 代码段、但每当转向调用 bdb_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering)时、看门狗超时都是意外的、我们都知道、最大值为1秒、我的错是什么?

void osal_start_system( void )
{
#ifdef USE_ICALL
  /* Kick off timer service in order to allocate resources upfront.
   * The first timeout is required to schedule next OSAL timer event
   * as well. */
  ICall_Errno errno = ICall_setTimer(1, osal_msec_timer_cback,
                                     (void *) osal_msec_timer_seq,
                                     &osal_timerid_msec_timer);
  if (errno != ICALL_ERRNO_SUCCESS)
  {
    ICall_abort();
  }
#endif /* USE_ICALL */

#if !defined ( ZBIT ) && !defined ( UBIT )
  for(;;)  // Forever Loop
#endif
  {
    osal_run_system();

#ifdef WDT_IN_PM1    
    WD_KICK();          //feed watchdog
#endif

#ifdef USE_ICALL
    ICall_wait(ICALL_TIMEOUT_FOREVER);
#endif /* USE_ICALL */
  }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"看门狗超时意外"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您的器件 Zed/ZC/ZR 的角色是什么?  在 Zigbee 应用中、您在哪里踢看门狗?  我不建议依靠 osal_run_system 每秒循环一次、您至少应该初始化计时器以确保 安全装置被可靠地寻址。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Ryan 的意见,即 在 ZC 和 ZR 中的 osal_run_system 之后启动看门狗是可以的,但对于休眠终端设备而言,这种设备可能不会在每秒唤醒一次。 对于休眠式终端设备、您应该启动一个小于1秒的周期性事件以启动看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的角色是 ZR,因此不要永远休眠,看门狗超时会在转向时导致错误的振荡重置,在设备转向时可能不会启用看门狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 bdb 调试会使 osal_sytemm_run 无法正常工作。 您能否使用原始的 Z-Stack 示例并仅添加看门狗来测试您是否遇到了相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ZR 器件无需初始化链路密钥表或执行其他 ZC 和 TC 网络形成任务、因此我也不希望有很长的转向时间。  您是否对默认堆栈设置进行了任何更改?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    有时,由于环境原因,ZR 会很难加入网络,因此我们必须在 zclSampleLight_ProcessCommissioningStatus 回调中重试转向。

    zclSampleLight_RetryTimes 变量的默认值为10、因此我们重试10次、如果找不到适合加入的网络、我们将放弃。但是、无论何时转向重试、看门狗超时都是意外的(似乎转向导致 osal 阻塞加班1秒)

    我们在  zclSampleLight_Init 末尾调用 bdb_StartCommissing (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering)来初始化转向加电。

    代码段如下所示:

    static void zclSampleLight_ProcessCommissioningStatus(bdbCommissioningModeMsg_t *bdbCommissioningModeMsg)
    {
        switch(bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningMode)
        {
            case BDB_COMMISSIONING_FORMATION:
                if(bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus == BDB_COMMISSIONING_SUCCESS)
                {
                    //After formation, perform nwk steering again plus the remaining commissioning modes that has not been process yet
                    bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING | bdbCommissioningModeMsg->bdbRemainingCommissioningModes);
                }
                else
                {
                    //Want to try other channels?
                    //try with bdb_setChannelAttribute
                }
                break;
            case BDB_COMMISSIONING_NWK_STEERING:
                if(bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus == BDB_COMMISSIONING_SUCCESS)
                {
                    // we are steering success,turn off indicate LED
                    HalLedSet(HAL_LED_8, HAL_LED_MODE_OFF);
                }
                else if(bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus == BDB_COMMISSIONING_IN_PROGRESS)
                {
                    // DO nothing at present
                }
                else
                {
                    if(zclSampleLight_RetryTimes > 0)
                    {
                    	// we will retry steering again
                        zclSampleLight_RetryTimes--;
                        bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING | bdbCommissioningModeMsg->bdbRemainingCommissioningModes);
                    }
                    else
                    {
                    	// we have to give up,turn off indicate LED
                        HalLedSet(HAL_LED_8, HAL_LED_MODE_OFF);
                    }
                }
                break;
            case BDB_COMMISSIONING_FINDING_BINDING:
                if(bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus == BDB_COMMISSIONING_SUCCESS)
                {
                    //YOUR JOB:
                }
                else
                {
                    //YOUR JOB:
                    //retry?, wait for user interaction?
                }
                break;
            case BDB_COMMISSIONING_INITIALIZATION:
                //Initialization notification can only be successful. Failure on initialization
                //only happens for ZED and is notified as BDB_COMMISSIONING_PARENT_LOST notification
    
                //YOUR JOB:
                //We are on a network, what now?
    
                break;
    #if ZG_BUILD_ENDDEVICE_TYPE
            case BDB_COMMISSIONING_PARENT_LOST:
                if(bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus == BDB_COMMISSIONING_NETWORK_RESTORED)
                {
                    //We did recover from losing parent
                }
                else
                {
                    //Parent not found, attempt to rejoin again after a fixed delay
                    osal_start_timerEx(zclSampleLight_TaskID, SAMPLEAPP_END_DEVICE_REJOIN_EVT, SAMPLEAPP_END_DEVICE_REJOIN_DELAY);
                }
                break;
    #endif
        }
    
    
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果看门狗有助于解决超时问题、则在调试期间脚踢看门狗没有问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     似乎在 f8wConfig.cfg 中设置-DDEFAULT_CHANLIST=0x07FFF800可能会导致每当转向时 WDT 超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来、当启用大量通道时、会导致测试中的 WDT 超时。 然而,我认为它没有理由这样做。 您是否尝试在调试期间添加踢看门狗?