This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:n´t 在 Yocto 2.0 (DAISY)或 Alpine 上查找 dev/ttyACM0

Guru**** 2383380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1005230/cc2531-can-t-find-dev-ttyacm0-on-yocto-2-0-daisy-or-alpine

器件型号:CC2531

大家好,可以给我一个手吗? 我尝试在 Yocto 2.0操作系统上连接 CC2531、

 当我运行~lsusb 时,我可以看到它重新生成了 USB 端口:

root@DOCSIS 网关:/# lsusb
总线004器件010:ID 0451:16a8 Texas Instruments、Inc.
总线002设备001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0根集线器

但是当我转到/dev/dev 时、我找不到 ttyACM0、而且我在 Alpine 3.12上遇到了同样的问题

我的问题是:Linux 无法自动识别驱动程序? 或者我需要对 Linux/Yocto 执行其他操作,以获得 ttyACM0?

感谢你的帮助
BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR、

    请确保使用适当的固件对 CC2531 USB 软件狗进行编程。 有关  更多信息、请参阅此帖子、并参阅 CC USB 固件库中的文档、网址 :https://www.ti.com/lit/zip/swrc088

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已确保 CC2531使用 CC2531-GW-ZNP_38724.zip FW 进行编程、关于 www.ti.com/.../swrc088 我在 swrc088 zip 中读取文档、我不知道我需要在 Yocto OS 上安装什么、这样就可以重建我的 ttyACM0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    CC2531软件狗+固件使用 Ubuntu 进行了测试。 我建议使用 Ubuntu 或 Windows 进行测试、以确保软件狗首先在那里工作。 我不认为它已经过 Yocto OS 测试、因此可能缺少某些必需的库或驱动程序。

    此致、

    Daniel