This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:地址映射表大小

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1004603/cc2652p-address-map-table-size

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackSysConfig

如 Zigbee 规范所述、数据消息中的地址信息通过添加到 NIB 中的网络地址映射表而传递到 NWK 层。

但我在 Z-Stack 中找不到任何有关"地址映射表"的表达式。 我要求客户从其他平台移植到 CC2652、并希望确认如何修改地址映射表的最大大小。 Z-Stack 是否具有 等效表?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、Z-Stack 应用开发人员没有这样的配置表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    路由、关联和绑定表由 Z-Stack 维护、以执行其各种任务、每个表都包含器件地址。  用户可以修改多个 SysConfig 设置以增大表大小(网络最大设备列表、路由/绑定表大小等) 、我建议用户查看 Z-Stack 用户指南 -> 网络配置/SysConfigZigbee 设置 部分以了解更多详细信息。

    此致、
    Ryan