This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530:链接 IAR 8051版本10.40.1的问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530, CC2531, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/999931/cc2530-cc2530-linking-issues-with-lates-iar-8051-version-10-40-1

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:Z-stackCC2531CC2652R

大家好、

我尝试在 ZigBee 中与抽屉中的开发套件进行通信。

我在10.40.1版中安装了 IAR Workbench IDE 8051、并打开 Poject SampleSwitch - EndDeviceEB 的工作区

当我尝试重建项目时,出现此错误:

错误[E46]:bdb_FindingAndBinding (C:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.2\Projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch\CC2530DB\EndDeviceEB\Obj\bindingAndBdb.R51)中引用的未定义外部"?B"
错误[E46]:在?ALLOC_XSTACK8 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3\8051\LIB\CLIB\cl-pli-blxd-1e16x01.R51)中引用了未定义的外部“?IE”
运行链接器时出错

我尝试解决并查找有关此问题的资源,我找到此主题: 链接

e2e.ti.com/.../cc2530-linking-issues-with-lates-iar-8051-version-released-this-monday

但是、在尝试不同的解决方案后、没有什么能解决我的问题。

上次修改:

在此文件中:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2530F256.xcl

在此文件中: C:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.2\Components\osal\MCU\CC2530\OSAL_Math.s51

我听从了您的建议、

此致、

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 3.0.2 CC2530/CC2531项目需要 IAR EW8051 10.2.1、如 软件下载随附的 Z-Stack 3.0版本说明中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、YiKai、

    感谢您的回答、

    是的、我看到使用 IAR 最低版本时、问题不会出现。 但经过研究、我找不到最低版本的安装程序。

    也许您找到了一个链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道版本10.2.1的任何公开下载链接。 您必须联系 IAR 系统以请求下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有联系 IAR 系统。 当我收到答案时、我将更新该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAR 用于为 TI Z-Stack 使用的早期 IAR 版本提供特定链接。 但是、现在该链接已断开/弃用。 希望您能很快从 IAR 获得新的下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否解决了这个问题? 我有相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经联系了 IAR、他们向我发送了一个链接来下载之前的版本(10.3.2)。 但 我需要一个评估许可证才能使用它、并且我不会像最后一个版本的 IAR 那样通过邮件接收此评估许可证。 同时、我收到了另一个模块 CC2538-CC2592EM、他与 我们的应用程序更加兼容。

    就像我所说 不需要与 IAR 联系、他们可以为您提供安装程序和评估许可证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、不建议将 CC2530用于新的 Zigbee 设计。 我建议您在新设计中使用 CC2652R、您可以免费使用 CCS 作为 IDE 来开发 CC2652R ZigBee 应用。