Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
尊敬的:
我是否可以从零项目示例中将第三方 ZED 运动传感器添加到 Linux 网关网络中?
如果是,您能否给我发送一些说明?
谢谢、
Khai。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我是否可以从零项目示例中将第三方 ZED 运动传感器添加到 Linux 网关网络中?
如果是,您能否给我发送一些说明?
谢谢、
Khai。
尊敬的 Ryan、Chen:
我已经设置了 Wireshark 和智能 RFSniffer 2跟随 数据包监听器、但无法从 ZED 器件获取数据包。 我使用 CC2652RB_LP 作为监听器硬件工具。
我更新了信息:我已经将第3 个温度 化的器件设置为重置模式。 已成功发现 TI Linux 网关并连接到温度。 因此、我确保 Wireshark 工具无法从 zed 器件获取封装数据。

谢谢、
Khai。
尝试使用3.0.x、如 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANbR0LtTwkMnDCiEhygF7A__pTTHBmu__LATEST 中所述

尊敬的 Ryan、
遵循您的推荐主题, 我不清楚我需要做什么:
1.将 processors.wiki.ti.com/.../Fire_Alarm_System 链接到 Resource Explorer 的 Z-Stack 项目、这样我就不需要参考了。 请向我发送其他链接。
2.关于您3年前的评论: ZNP 和网关资源不会自动支持 IAS 区域设备。 这是您必须包含的内容,使用 ZCL v6规范和火警示例作为指南"=>我发现网关 Linux 不支持 IAS 区域设备,ZNP 如何? 3年前它是否仍然支持同样的功能?
谢谢、
Khai。
请尝试参考 https://sunmaysky.blogspot.com/2020/05/how-zigbee-cie-and-ias-device-work.html ,其中显示了当 IAS 区域设备加入时 ZC 应处理或处理的内容。
尊敬的 Chen、Ryan、
我尚未检查源代码,但在下面找到了 ZNP 设备群集:
APP/Main] PKTBODY:cmdId = NWK_GET_LOCAL_DEVICE_INFO_CNF
[09:52:26.373,536][SMPLAPP/Main] PKTBODY:deviceInfoList:
[09:52:26.373、578][SMPLAPP/Main] PKTBODY:NetworkAddress = 0x00000000 (0)
[09:52:26.373,623][SMPLAPP/ Main] PKTBODY:eeeAddress = 00:12:4B:00:14:F5:45:26
[09:52:26.373666][SMPLAPP/Main] PKTBODY:manufacturerId = 0x00000007 (7)
[09:52:26.373,705][SMPLAPP/Main] PKTBODY:simpleDescList:
[09:52:26.373,742][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[000]:
[09:52:26.373、780][SMPLAPP/Main] PKTBODY:endpointId = 0x00000004 (4)
[09:52:26.373,821][SMPLAPP/Main] PKTBODY:ProfileID = 0x00000104 (260)
[09:52:26.373,862][SMPLAPP/Main] PKTBODY:DeviceID = 0x00000007 (7)
[09:52:26.373901][SMPLAPP/Main] PKTBODY:deviceVer = 0x00000000 (0)
[09:52:26.373,940][SMPLAPP/Main] PKTBODY:InputClusters:
[09:52:26.373,978][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[000]= 0x00000000 (0)
[09:52:26.374,017][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[001]= 0x00000003 (3)
[09:52:26.374,055][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[002]= 0x00000501 (1281)
[09:52:26.374,094][SMPLAPP/Main] PKTBODY:outputClusters:
[09:52:26.374、131][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[000]= 0x00000006 (6)
[09:52:26.374、169][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[001]= 0x00000004 (4)
[09:52:26.374、206][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[002]= 0x00000005 (5)
[09:52:26.374、334][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[003]= 0x00000500 (1280)
[09:52:26.374、375][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[004]= 0x00000009 (9)
[09:52:26.374、415][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[005]= 0x00000101 (257)
[09:52:26.374、453][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[006]= 0x00000020 (32)
[09:52:26.374,492][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[001]:
[09:52:26.374、529][SMPLAPP/Main] PKTBODY:endpointId = 0x000000F2 (242)
[09:52:26.374、570][SMPLAPP/Main] PKTBODY:ProfileID = 0x0000A1E0 (41440)
[09:52:26.374、609][SMPLAPP/Main] PKTBODY:DeviceID = 0x00000061 (97)
[09:52:26.374、650][SMPLAPP/Main] PKTBODY:deviceVer = 0x00000000 (0)
[09:52:26.374,690][SMPLAPP/Main] PKTBODY:outputClusters:
[09:52:26.374,728][SMPLAPP/Main] PKTBODY:[000]=0x00000021 (33)
[09:52:26.374、770][SMPLAPP/Main] PKTBODY:deviceStatus = DEVICE_ON_LINE
群集0x501和0x500是 IAS ACE 和 IAS 区域,因此它意味着新的 ZNP 源已经支持 IAS 区域,我是否理解正确?
谢谢、
Khai。
尊敬的 Chen、Ryan、
Linux 网关应用程序已连接到第三个温度传感器和门传感器,如下图所示:

我有一些问题:
1.连接到温度传感器后,温度将每5分钟报告一次温度值=>我检查并没有看到此功能的任何设置,所以它是 ZED 的默认功能?
2.当门传感器打开/关闭时,门传感器 zed 向网关成功报告,但我看不到 Linux 网关应用程序收到任何报告包=>我是否错过了什么? 为什么网关可以自动接收来自温度传感器的报告,但无法接收来自门传感器的报告?

谢谢、
Khai。
"TI Z-Stack Linux GW 在默认情况下实现了 ZCL 温度群集支持"=>此功能是在 Linux GW 应用程序还是 ZNP CC2652RB 上实现的?
当我检查监听器工具时、ZNP CC2652RB 可以接收来自门传感器的报告包(正如我发送的图片)、但 GW 应用程序不接收来自 ZNP CC2652RP 的任何包、我认为该包已被 ZNP CC2652RP 过滤。 我是否理解正确?
尊敬的 Chen:
ZCL 是在主机而不是 ZNP 上实现的、因此在 Linux GW 应用程序上实现了 ZCL 温度群集支持=>我已经打印了 ZNP 发送到 GW 应用程序的原始消息。 当 ZED 发送报告属性时、我没有看到任何原始包、因此我确保 ZNP 没有将报告包转发到 GW 应用程序。
当第3个 ZED 门传感器将报告属性发送到 GW 时,我没有看到从 GW 返回的 APS 包(下图), 我猜为什么 GW 应用程序可以接收报告属性包=>我是否错过了什么?

您是否可以向我展示 ZNP 函数,其中处理来自 ZED 的软件包(例如:从 ZED 到 ZED 的响应 APS 应答,或从 ZED 过滤软件包)。
谢谢、
Khai。
在 ZNP 固件中、端点在本地注册后、应用程序将通过 OsalPort 消息将收到的任何数据通知为 AF 传入数据指示。 您可以检查 MT_ProcessIncomingCommand -> Case AF_Incoming_MSG_CMD -> MT_AfIncomingMsg。 主机网关应用示例默认仅处理 ZB-GATEWAy.js 中传入的温度测量报告:
// #################### Device Report - Incoming Report ####################################
.on('hagateway:gw:report', function(data){
// read incoming report based on what its ClusterID is
switch(data.clusterId){
// incoming temperature measurement
case ZBL.HA_CLUSTER_ID.TEMPERATURE_MEASUREMENT:
if( (data.attributeRecordList[0].attributeId === ZBL.TEMPERATURE_MEASUREMENT_CLUSTER.MeasuredValue) && (data.attributeRecordList[0].attributeType === ZBL.DATA_TYPE.INT16)) {
var raw_temp = data.attributeRecordList[0].attributeValue;
raw_temp_string = reverse(raw_temp).toString('hex');
raw_temp_int = parseInt(raw_temp_string, 16);
var temp = raw_temp_int / 100;
console.log("Zb-Gateway: The temp is: ", temp);
var temp_data = {
guid: data.guid,
temp: temp
};
ZigbeeGatewayInstance.emit('zb-gateway:temp_device:temp', temp_data);
}
break;
}
})
此致、
Ryan
尊敬的 Chen:
我附加了完整的监听器日志。