This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:解调

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1002194/cc2530-demodulation

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

帮助客户。

我需要通过 HACKRF 或 USRP 等 SDR 接收和解调 CC3530信号。
但信号与 IEEE802.15.4不匹配。
MATLAB ZigBee 仿真框架上的一切都正常:“用于 ZigBee 协议的通信工具箱库”,我可以看到 ZigBee 前导码和数据包。
但是在 CC2530中、我无法获得任何结果。

1)是否根据 ZigBee 标准进行了任何定制?
2) ZigBee 标准中有2种不同的2.4 GHz 调制。 OQPSK+DSSS 和 DQPSK+CSS。 使用哪一个?

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Z-Stack 基于 TI 的 IEEE PHY、该 PHY 基于利用 OQPSK 和 DSSS 的 IEEE 802.15.4-2006标准。  对于 Zigbee 通信、2.4GHz 频段下的吞吐量为250kbps、其中 IEEE 通道可在11至26之间进行选择。  希望这对客户的调查有所帮助。  它们用于对 CC2530进行编程的固件是什么 、它是否主动在 Zigbee 网络上进行通信?

    此致、
    Ryan