This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:是否可以更改唤醒时间的周期?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1001731/cc2652r-is-it-possible-to-change-the-period-if-wake-up-time

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好、TI 专家、

我的客户现在测试他们的 ZigBee 器件、他们有疑问。

在 ZigBee 堆栈中、唤醒周期现在为1秒。 (每秒唤醒一次)

他们出于某种原因想要更改此周期。 (即从不唤醒或超过1秒-每10秒唤醒一次)

您能就此问题提出建议吗?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    客户可以通过 SysConfig -> Z-Stack -> Radio -> Power Management -> Poll Period 更改 ZED 的轮询率。  有关 更多信息、请参阅《Z-Stack 用户指南》。

    此致、
    Ryan