This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:自定义群集、属性和命令

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1001156/cc2652p-custom-cluster-attribute-and-command

器件型号:CC2652P

您好!

我使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04在 CC2652P 上开发 ZigBee 器件。

我希望我的器件支持以下定制集群及其特性和命令。

群集 ID:0xFC00, 0xFC01,0xFC02

我想知道我如何将这些集群添加到、以及其相应的属性和命令添加到我的器件。

此外,此设备还与 ZigBee3.0网关通信。我是否应该对网关进行任何更改以接收自定义群集命令?

谢谢、

Vikas