Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
大家好、 我使用 CC2652P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、CCS10.2。
我对引脚使用有疑问。
在我的应用中、我使用两个引脚作为 UART TX 和 UART Rx。
在一般情况下、UART 工作正常。
但在另一种情况下、我需要将两个引脚配置为输入或输出 GPIO 一段时间、然后再将两个引脚配置回 UART。
总之、我需要在一个外设功能(例如 UART)和另一个外设功能(例如 GPIO)之间切换引脚功能。
我发现很难执行此类操作、因为在 syscfg 中、如果我在 UART 中设置一个引脚、则无法在 GPIO 中设置同一个引脚。
那么、我应该怎么做才能使这种引脚功能切换呢?
非常感谢。