主题中讨论的其他器件:CC2430、 CC2530、 CC1352P、 Z-stack
大家好、
我们在电池供电型器件中使用 CC2530、并基于 TI basic_rf.c /.h 库(例如 light_switch - sfra05_CC2530代码示例)开发了我们的 FW。 这些器件(终端设备角色)通过一个协调器和多个基于 CC2430和 ZStack 1.4.3的路由器向 Zigbee 网络发送和接收帧。 这是因为我们需要从 ED 快速发送到协调器和/或路由器、因此无需加入过程即可发送/接收帧。 这正常。
现在、出于不同的原因、我们希望迁移到 CC1352P。 我们希望 使用类似的 CC2530 BasicRF FW、但使用 CC1352P (LAUNCHXL-CC1352P-2)。 因此、我的问题是:
1. CC1352P 是否有任何类似 BasicRF 的示例可使我们的系统兼容? 在 SDK SimpleLink CC13x2 26x2 V5.10.0048中、我们找不到任何相关示例。
如果没有、是否可以使用 SDK 中的任何示例在不加入 ZigBee 网络的情况下发送帧?
3.是否有 P2P 或星型通信的示例?
谢谢。
Joaquim。