Other Parts Discussed in Thread: CC2533, CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2533、
尊敬的香槟:
我的客户目前在现有产品中使用 CC2533、但希望在某些产品中使用 CC2530。 它们的兼容性如何?
引脚排列与 CC2530上未使用的引脚1-4非常相似、应根据数据表将其连接到 GND。 这是强制性的、即这些引脚是否连接到裸片 GND 或只是在封装内部浮动? 客户要求进行布局重用。
其他差异与数据表中的内容不同、例如闪存大小、Rx 灵敏度和 Tx 输出功率。
谢谢、
/Wolfgang