This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:Linux 网关- MTO 路由设置/路由发现。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1160506/cc2531-linux-gateway---mto-routing-settings-route-discovery

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2538

Z-stack Linus Gateway 文档说明:

我无法找到网关的相关选项。

研究这一点的核心原因是、我们正在向某些网络添加"路由器"以解决通信困难。  尽管这些路由器的物理位置似乎很好、但目标终端设备没有响应。
因此、我想了解路由发现之间的延迟是多少、以及我如何可能缩短这一时间。

总之:

-我应该/可以更改这些设置吗?
-如何使用 Linux 网关改进路由(本例中为 Stack 2.7.2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    请参阅 nwkmgr.pb-c.h 和 nwkmgr_pb_ctrl.c、了解 NWK_Mgr_CMD_ID_T_NWK_MANAING_REGACY_MTO_ROEST_REQ 和 NWK_MANAG_REGACY_MTO_REROVE_MTO_ROVE_REQ_DESCRIPTION。  您还可以参阅 ZGlobals.h 和 nwk_globals.h 以了解其他路由定义、包括 MTO/集中 器。  您是否有用于演示通信问题的监听器日志?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    我没有监听器日志-问题就在现场发现。

    当我浏览源代码-包括您提到的文件时、我找不到:

    -如何在配置文件中定义参数表-根据配置文件,我希望网关使用其中一个“ini”文件。

    自动网络 路由查找之间的区别是什么-默认值似乎是60、但仅适用于 CC2538/CC2652/CC1352 ZNP 映像 (  3.0网关文档 Firmware/README.MD 中的 CORETER_DISCOVERYE_TIME)。  不清楚这是几秒还是几分钟(无需深入了解代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    • ini 文件无法配置此参数、因此您需要修改 ZNP 项目或使用网关 API
    • 时间以秒为单位,而不是以分钟为单位。

    我希望 即使 是在最大发现时间值下、也要比启动 MTO 路由来发现路由还短几分钟。  SWRA650中的一些关键 MTO 定义有一个解释

    此致、
    Ryan