This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:bin 文件的大小问题。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1161686/cc2530-size-issue-of-bin-file

器件型号:CC2530

大家好、

以下是客户的请求:

  CC2530F256的闪存为256KB、但 ZStack 单协议栈的编译十六进制文件为420KB。

如何处理?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十六进制文件不是二进制文件、因此看到它大于256K 是正常现象。 您可以检查映射文件以确切了解使用的闪存大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YK 正确,地图文件提供了闪存使用的准确描述。  如果 并非所有应用代码都可以放入闪存中、IAR 应在链接期间生成错误。

    此致、
    Ryan