This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:TM4C1294NCPDTI3 + CC2520

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, ENERGIA, Z-STACK-ARCHIVE, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/876367/cc2520-tm4c1294ncpdti3-cc2520

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: EnergiaSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC2538

您好!

IM 目前使用带有 TM4C1294NCPDTI3 和 CC2520的定制板。 我使用 Energia IDE 对此进行编码。  

我在使用 SPI 激活 CC2520时遇到问题。 我似乎找不到任何与这两种集成的文档。  有关如何将这2个代码示例结合使用的任何帮助可能 会非常有帮助。

谢谢