This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在 ZED 中将轮询速率设置为零

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/874962/cc2652p-poll-rate-set-to-zero-in-zed

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

1.如果我将电池供电设备的轮询率设置为零,它是否能够毫无问题地重新加入 ZC 网络?  

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    是的、如果在调试过程后禁用轮询速率、则 ZED 仍应能够重新加入 ZC 网络。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    谢谢、我们目前正在配置中将轮询速率设置为零、因此它不会在调试后出现。  

    右侧、我们应先在 CONFIG 中设置为非0、然后再设置佣金。  然后、将轮询速率设置为零。

    顺便说一下、我们将使用 SDK 310 zed 示例软件代码。

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 首先在 CONFIG 中设置为非0,然后再设置佣金,这是没有问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    如果我们在调试之前将轮询速率设置为零、然后断开连接、问题是什么。 它无法重新加入?  

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有这样将轮询率设置为0的经验。 我不建议这样做,但您可以尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    我对您使用 SDK 3.4的印象很深、很抱歉。

    对于 SDK 3.1、如果在 SysConfig 中将轮询率设置为0、则 ZED 重新加入网络时应该没有问题。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我们不使用 SysConfig、但我认为我们可以在 ZStack 配置中设置轮询速率= 0。

    此致、

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    如果在 ZStack_config.h 中将轮询率设置为零、则 ZED 仍能重新加入网络。

    最棒的

    Marlyn