This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:一次使用多个调试器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/875646/cc2530-use-multiple-debuggers-at-once

器件型号:CC2530

我们需要同时对两个或三个 CC2530进行编程、并且我们不确定是否可以同时进行多个调试器。 不使用带图形界面的 SmartRF 进行刷写、是否可以使用命令进行刷写? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 SmartRF 闪存编程器( SmartRFProgConsole.exe)的控制台版本。 可执行文件可与 GUI 的可执行文件位于同一文件夹中。

    只需在 控制台中运行 SmartRFProgConsole.exe、即可获得所有选项。

    此致、

    R.M.